This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP432E401Y:配置新的 Simplelink TI RTOS 项目

Guru**** 2539610 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP432E401Y

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1046449/msp432e401y-configuring-new-simplelink-ti-rtos-project

器件型号:MSP432E401Y
主题中讨论的其他器件: MSP432P401R

您好!

我正在使用 MSP432P401Y (请注意、我在器件型号字段中选择了 MSP432E401Y、因为"P"版本不是可用选项。)

我正在使用 Simplelink msp432p4_SDK_3_40_01_02、其中将 MSP432P401Y 列为受支持产品。  (请参阅 SIMPLELINK-MSP432-SDK_3.40.01.02 | TI.com )

我正在尝试为 MSP432P401Y 创建一个新项目、因为我只能在 simplelink/examples/rtos 中找到 MSP432P401R 和 MSP432P4111的示例。  我成功地为 MSP432P401Y 创建了一个新项目、其中插入 了--define=__MSP432P401Y__ 预编译器定义以选择正确的驱动程序构建。

下一步是添加 syscfg 文件。  我只具有适用于 MSP432P401R 和 MSP432P4111的 syscfg 示例、因此我添加了 MSP432P401R 版本。   添加此文件后,“属性”...->Resource->CCS 双组模式”页面发生了变化。  它现在显示"Variant"、该变体灰化并设置为 MSP432P401R、显然是从 syscfg 文件派生而来。

我无法更新 syscfg 文件以支持 MSP432P401Y。  我怀疑这是因为 msp432p4_sdk_3_40_01_02/.metadata/product.json 中的 product.json 元数据文件在"器件"下仅列出"MSP432P401R"和"MSP432P4111"。

我的问题如下:

   对于我而言、建议执行什么过程来创建具有适用于 MSP432P401Y 器件的 syscfg 支持的 CCS TI RTOS、simplelink 项目?

此致、

Steve

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Steve、

    syscfg 工具的选项只有两个 MSP432R401R 和 MSP432P4111。 我将尝试询问其他人有关这一点的信息。 这将需要一些时间。

    谢谢