主题中讨论的其他器件: MSP432P401R
您好!
我正在使用 MSP432P401Y (请注意、我在器件型号字段中选择了 MSP432E401Y、因为"P"版本不是可用选项。)
我正在使用 Simplelink msp432p4_SDK_3_40_01_02、其中将 MSP432P401Y 列为受支持产品。 (请参阅 SIMPLELINK-MSP432-SDK_3.40.01.02 | TI.com )
我正在尝试为 MSP432P401Y 创建一个新项目、因为我只能在 simplelink/examples/rtos 中找到 MSP432P401R 和 MSP432P4111的示例。 我成功地为 MSP432P401Y 创建了一个新项目、其中插入 了--define=__MSP432P401Y__ 预编译器定义以选择正确的驱动程序构建。
下一步是添加 syscfg 文件。 我只具有适用于 MSP432P401R 和 MSP432P4111的 syscfg 示例、因此我添加了 MSP432P401R 版本。 添加此文件后,“属性”...->Resource->CCS 双组模式”页面发生了变化。 它现在显示"Variant"、该变体灰化并设置为 MSP432P401R、显然是从 syscfg 文件派生而来。
我无法更新 syscfg 文件以支持 MSP432P401Y。 我怀疑这是因为 msp432p4_sdk_3_40_01_02/.metadata/product.json 中的 product.json 元数据文件在"器件"下仅列出"MSP432P401R"和"MSP432P4111"。
我的问题如下:
对于我而言、建议执行什么过程来创建具有适用于 MSP432P401Y 器件的 syscfg 支持的 CCS TI RTOS、simplelink 项目?
此致、
Steve