请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS570LS3137 您好,SRAM 的加电诊断使用 TI 安全诊断库 SL_SelfTest_PBIST (寄存器 SL_SelfTestType testType、寄存器 UINT32 ramGroup、寄存器 UINT32 algoInfo)的接口、但如何在应用周期内诊断 SRAM?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好,SRAM 的加电诊断使用 TI 安全诊断库 SL_SelfTest_PBIST (寄存器 SL_SelfTestType testType、寄存器 UINT32 ramGroup、寄存器 UINT32 algoInfo)的接口、但如何在应用周期内诊断 SRAM?
您好、Xiaohong、
关于 PBIST、在启动时一次性执行证明了整个 SRAM 的完整性。 在应用运行期间、SECDED 接管为有效诊断并防止/通知 SRAM 的任何问题。
PBIST 是一种破坏性测试、您必须通过在 RAM 段之间移动数据来保留某些数据、以便在 PBIST 执行期间保留这些数据、但相对于资源/性能考虑而言、这可能是复杂且昂贵的。 因此、我不建议定期运行 PBIST。