请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS570LC4357 主题中讨论的其他器件:HALCOGEN
大家好、
我正在尝试将 HET2_1用作 ADC1_Grp1的硬件触发器。 HET2_1是备用触发器组的一部分。 我成功地尝试使用 HET1_27触发、只是为了确保它在原则上正常工作。
我在 HET2_1上测量了100Hz (如预期)。 不确定我缺少什么、以下是我的 Halcogen 设置。






提前感谢您的帮助。
Juergen