This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LC4357:TMS570LC4357

Guru**** 2442090 points
Other Parts Discussed in Thread: HALCOGEN

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1043617/tms570lc4357-tms570lc4357

器件型号:TMS570LC4357
主题中讨论的其他器件:HALCOGEN

大家好、

我正在尝试将 HET2_1用作 ADC1_Grp1的硬件触发器。 HET2_1是备用触发器组的一部分。 我成功地尝试使用 HET1_27触发、只是为了确保它在原则上正常工作。

我在 HET2_1上测量了100Hz (如预期)。 不确定我缺少什么、以下是我的 Halcogen 设置。

提前感谢您的帮助。

Juergen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    为了澄清一点、我不使用同一个启动板、而是使用定制硬件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    HALCOGen NHET 默认设置使用 N2HET2[1] HR 结构进行输入捕捉。  

    要将 N2HET2[1]用作 NHET、请禁用 HR 结构共享: