This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C1290NCPDT:大字体问题

Guru**** 2516660 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1043331/tm4c1290ncpdt-big-font-issue

器件型号:TM4C1290NCPDT

我正在使用800x480显示7"、我成功地将字体转换为最多90个大小、但当我转换100、98、96时、未正确转换

与转换方法类似(ftrasterize -f font_type-s 100 -w 45 -p 45 -e 58 font_type.otf (示例我是 attech 文件初始文件))
我同时使用.TTF 或.otf 文件、但没有成功。

我正在附加原始字体文件.otf 格式、请指导我如何在可能的情况下不出错、请转换大小为94、96、936、100的文件。
 如果可能的话,100多个也可以进行转换。

如果有其他软件要转换超过90、100、请告诉我如何增加字体大小。

我的 sintex 为: GrContextFontSet (&S Context、&G) sFontExsf_ui_display_semibold100);
            GrStringDraw (&sContext、"123456789.."、-1、0、350、0);
输出是= MISO 3456789..

e2e.ti.com/.../SF_5F00_UI_5F00_Display_5F00_Semibold.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [引用 userid="332083" URL"~/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1043331/tm4c1290ncpdt-big-font-issue ]ftrasterize -f font_type-s 100 -w 45 -p 45 -e 58 font_type.otf[/quot]

    在-s 标志之前是否可能没有空格? 键入"font_type-s"。 您可以尝试 font_type -s 吗?

    如果您拥有正确的命令字符串,并且问题超出-s 96,则 ftrasterize 实用程序或您的输入文件 font_type.otf 可能会出现问题。 是否确定 了 font_type.otf。是否可以支持所需的所有字体大小?

    我进行了一些 Google 搜索。 您也可以自己执行一些搜索。 我找到了这个在线工具。 您可以尝试一下。  https://github.com/lvgl/lv_utils

    ftrasterize 源代码位于 C:\ti\TivaWare_C_Series-2.2.0.295\tools\ftrasterize 目录中。 您也可以查看/更新并重建它。