我正在使用800x480显示7"、我成功地将字体转换为最多90个大小、但当我转换100、98、96时、未正确转换
与转换方法类似(ftrasterize -f font_type-s 100 -w 45 -p 45 -e 58 font_type.otf (示例我是 attech 文件初始文件))
我同时使用.TTF 或.otf 文件、但没有成功。
我正在附加原始字体文件.otf 格式、请指导我如何在可能的情况下不出错、请转换大小为94、96、936、100的文件。
如果可能的话,100多个也可以进行转换。
如果有其他软件要转换超过90、100、请告诉我如何增加字体大小。
我的 sintex 为: GrContextFontSet (&S Context、&G) sFontExsf_ui_display_semibold100);
GrStringDraw (&sContext、"123456789.."、-1、0、350、0);
输出是= MISO 3456789..