Other Parts Discussed in Thread: TMDSEMU110-U
我想将 XDS110固件刷写到 TM4C129ENCZADT3、以识别 USB 端口。
为此、我想使用 XDS110调试探针(TMDSEMU110-U)。
由于 JTAG 可能会被使用、因此假设使用调试端的端口是否正确?
连接到 XDS110调试器的引线端子有20个引脚、14个引脚和10个引脚用于连接到 IC。 有什么区别?




This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Other Parts Discussed in Thread: TMDSEMU110-U
我想将 XDS110固件刷写到 TM4C129ENCZADT3、以识别 USB 端口。
为此、我想使用 XDS110调试探针(TMDSEMU110-U)。
由于 JTAG 可能会被使用、因此假设使用调试端的端口是否正确?
连接到 XDS110调试器的引线端子有20个引脚、14个引脚和10个引脚用于连接到 IC。 有什么区别?




您好!
我只回答了这篇帖子中的同一个问题。
[引用 userid="488655" URL"~/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1134633/about-xds110-debugger ]1. 由于 JTAG 可能会被使用、所以假设调试端的端口将被使用是否正确?[/QUERP]是的。
[引用 userid="488655" URL"~/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1134633/about-xds110-debugger "]连接到 XDS110调试器的引线端子有20个引脚、14个引脚和10个引脚用于连接到 IC。 有什么区别?
[/报价]它们是不同的外形。 请按照本应用手册中的第3节进行操作。 https://www.ti.com/lit/an/spma075/spma075.pdf
感谢您的回复。
我说过
由于 JTAG 可能会被使用、因此假设使用调试端的端口是否正确?
您说过
是的。
我明白了。
您说过
它们是不同的外形。 请按照本应用手册中的第3节进行操作。 www.ti.com/.../spma075.pdf
我已阅读第3节。
从表1可以看出、存在差异引脚映射。
可能任何类型的标头都可以与 TM4C129x 连接、但我们必须遵循表2。
图5至8介绍了如何连接 TM4C129x。
它是否正常。
最后,如果我们使用的不是 CTI-20,则必须使用 XDS110 Debbuger 中包含的适配板。
是的、这意味着3.3V。
我还在另一篇文章中回答了有关哪个 JTAG 连接器的问题。
您好!
[引用 userid="488655" URL"~/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1134633/about-xds110-debugger/4214626 #4214626"]顺便说一下、我找不到您的答案。
请告诉我详情?
[/报价]我指的是提供不同适配器的以下帖子。 我还会参考不同 JTAG 连接器的应用手册、了解如何连接它们。 https://www.ti.com/lit/an/spma075/spma075.pdf