This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 有关 XDS110调试器的更多信息

Guru**** 2533570 points
Other Parts Discussed in Thread: TMDSEMU110-U

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1134633/about-xds110-debugger

主题中讨论的其他器件:TMDSEMU110-U

我想将 XDS110固件刷写到 TM4C129ENCZADT3、以识别 USB 端口。

为此、我想使用 XDS110调试探针(TMDSEMU110-U)。

由于 JTAG 可能会被使用、因此假设使用调试端的端口是否正确?

连接到 XDS110调试器的引线端子有20个引脚、14个引脚和10个引脚用于连接到 IC。 有什么区别?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     我只回答了这篇帖子中的同一个问题。  

    https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1134607/tm4c129enczad-what-you-need-to-install-xds110firmware-on-tm4c129enczadt3-on-the-hardware-side

    [引用 userid="488655" URL"~/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1134633/about-xds110-debugger ]1. 由于 JTAG 可能会被使用、所以假设调试端的端口将被使用是否正确?[/QUERP]

    是的。

    [引用 userid="488655" URL"~/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1134633/about-xds110-debugger "]

    连接到 XDS110调试器的引线端子有20个引脚、14个引脚和10个引脚用于连接到 IC。 有什么区别?

    [/报价]

    它们是不同的外形。 请按照本应用手册中的第3节进行操作。  https://www.ti.com/lit/an/spma075/spma075.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复。

    我说过
    由于 JTAG 可能会被使用、因此假设使用调试端的端口是否正确?

    您说过
    是的。

    我明白了。

    您说过
    它们是不同的外形。 请按照本应用手册中的第3节进行操作。 www.ti.com/.../spma075.pdf

    我已阅读第3节。
    从表1可以看出、存在差异引脚映射。

    可能任何类型的标头都可以与 TM4C129x 连接、但我们必须遵循表2。

    图5至8介绍了如何连接 TM4C129x。

    它是否正常。

    最后,如果我们使用的不是 CTI-20,则必须使用 XDS110 Debbuger 中包含的适配板。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    顺便说一下、我认为"3P3"表示"3.3V 电压"。
    没关系吗?
    (请查看下图。)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [引用 userid="488655" URL"~/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1134633/about-xds110-debugger/4211952 #4211952]顺便 说一下、"3P3"意味着"3.3V 电压"。
    没关系吗?
    (请查看下图。)

    是的、这意味着3.3V。  

    我还在另一篇文章中回答了有关哪个 JTAG 连接器的问题。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!

    顺便说一下、我找不到您的答案。

    请告诉我详情?

    您说过

    我还在另一篇文章中回答了有关哪个 JTAG 连接器的问题。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    [引用 userid="488655" URL"~/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1134633/about-xds110-debugger/4214626 #4214626"]

    顺便说一下、我找不到您的答案。

    请告诉我详情?

    [/报价]

    我指的是提供不同适配器的以下帖子。 我还会参考不同 JTAG 连接器的应用手册、了解如何连接它们。  https://www.ti.com/lit/an/spma075/spma075.pdf

    https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1134904/how-to-use-tmdsemu110-u

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、谢谢!