主题中讨论的其他器件: SHA-256
您好!
我想知道如何使用 AM2634 HSM 和 MCRC 模块来计算 SHA-256和 CRC32值。 《技术参考手册 》中没有太多关于 HSM 的讨论、也找不到 Resource Explorer 中的相关应用程序和示例。 一般来说、对于使用 TI API 高效计算 AM2634器件的 SHA256/CCRC32有什么建议?
谢谢、
文开
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我想知道如何使用 AM2634 HSM 和 MCRC 模块来计算 SHA-256和 CRC32值。 《技术参考手册 》中没有太多关于 HSM 的讨论、也找不到 Resource Explorer 中的相关应用程序和示例。 一般来说、对于使用 TI API 高效计算 AM2634器件的 SHA256/CCRC32有什么建议?
谢谢、
文开
您好、Wenkai、
您能否检查以下内容是否有帮助?
此致、
Prasad
抱歉。 您可以使用以下链接进行访问-
(+) AM2634-Q1:AM263x HSM 软件的 HSM 文档和我的安全资源链接-基于 Arm 的微控制器论坛-基于 Arm 的微控制器- TI E2E 支持论坛
您好、Wenkai、
您能否澄清一下" HSM 仅适用于 HS-SE 器件、不适用于 HS-FS 器件"的含义。 ?
HSM 内核 和 TIS-MCU 固件可用于 HS-FS 器件和 HS-SE 器件。
对于 HS-FS 器件、TIF-MCU 固件将作为默认固件提供、但 MCU_PLUS_SDK 除外、用户无法对其进行修改。
对于 HS-SE 器件、TIF-MCU 固件将作为 MCU_PLUS_SDK 版本的扩展提供、供用户进行 HSMRt 开发。
每个器件提供的安全性(硬件)有所不同、因为 HS-SE 器件的分类比 HS-FS 器件更安全。
注意:HS-FS 器件和 HS-SE 器件的应用内核均可访问硬件加密。
希望这些信息有所帮助。 如果没有,请您澄清问题,以便我可以更好地支持您?
此致、
Aakash
Aakash、您好!
我想只有 HS-SE 可以使用 HSM 硬件加密技术、您已经回答了这个问题。
我只对 用于计算 SHA-256或 SHA512的 HSM 硬件加密功能感兴趣。 我假设 TIFS_MCU 固件提供 API 来执行 SHA-256计算、对吧? 我的应用将在 Core0 R5F 上运行、为了能够使用 HSM 硬件加密技术、我需要做的就是利用 TIFS 软件包中的 API 函数? 内核 M4F 的 HSM 模块位于哪个 HSM 模块中是否有单独的引导过程?
谢谢、
文开
您好、Wenkai、
对于这两种器件类型、默认情况下都关闭对硬件加密的访问。 HS-FS 和 HS-SE 的 TIS-MCU 固件 在初始化期间打开防火墙、以便用户直接访问硬件加密。 作为 MCU_PLUS_SDK 的一部分、dthe 和 PKA 驱动程序将在8.4.1版 MCU_PLUS_SDK 中提供。
引导过程-
默认情况下、ROM 引导 R5 SBL 并等待 R5 SBL 向 ROM 发送 TIF-MCU 固件映像。
您将在 SBL_QSPI 主代码中找到相同的代码-
**注-目前,由于 HS_FS 固件不可用,该函数仅加载 HS-FS 固件。 但这将在 8.4.1版的 MCU_PLUS_SDK 中提供。
您好、Wenkai、
如果 您需要 AM263x 的 HS-FS 固件、 我建议您等待8.4.1版本、该版本将具有相同的第一个正式版本。
!! 重要!!
HS-FS 固件将由 TI 以加密格式交付、源代码不会与客户共享。 因此、TI 不支持在 HS-FS 的情况下访问源代码或 M4F (HSM)内核。 TIF-MCU 封装仅对 HS-SE 器件有效。
此致、
Aakash