This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2634:利用硬件安全模块(HSM)和 MCRC 控制器

Guru**** 1761415 points
Other Parts Discussed in Thread: AM2634, SHA-256
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1133699/am2634-utilize-hardware-security-module-hsm-and-mcrc-controller

器件型号:AM2634
主题中讨论的其他器件: SHA-256

您好!

我想知道如何使用 AM2634 HSM 和 MCRC 模块来计算 SHA-256和 CRC32值。 《技术参考手册 》中没有太多关于 HSM 的讨论、也找不到 Resource Explorer 中的相关应用程序和示例。 一般来说、对于使用 TI API 高效计算 AM2634器件的 SHA256/CCRC32有什么建议?

谢谢、

文开

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wenkai、

    您能否检查以下内容是否有帮助?

    https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers---internal/f/arm-based-microcontrollers---internal-forum/1129909/am2634-q1-hsm-document-and-my-secure-resources-linkage-for-am263x-hsm-softwares/4192166#4192166

    此致、

    Prasad

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它说:"遗憾的是、您请求的页面不再存在"。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉。 您可以使用以下链接进行访问-  

    (+) AM2634-Q1:AM263x HSM 软件的 HSM 文档和我的安全资源链接-基于 Arm 的微控制器论坛-基于 Arm 的微控制器- TI E2E 支持论坛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    仍然不知道如何访问  MySecureSW -表单链接在哪里?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [引用 userid="526103" URL"~/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1133699/am2634-utilize-hardware-security-module-hsm-and-mcrc-controller/4207182 #4207182"]表单链接在哪里?

    https://www.ti.com/product/AM2634-Q1 产品页面具有:

    请求更多信息

    可提供 AM263x 的功能安全高级文档。  立即申请

    AM263x 的安全高级文档现已推出。 立即申请

    这是您要查找的上面的第二个链接吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我正在寻找 HSM 相关文档、它是第二个链接吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wenkai、

    HSM 相关文档是安全高级文档的一部分、是第二个链接
    填写表单后、您将收到请求的信息、并被授予访问权限。

    mySecureSoftware 的链接将通过您在表单中提到的电子邮件接收。

    希望这会有所帮助。

    此致、
    Aakash

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢! 我已填写并提交了表格、现在等待链接电子邮件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    HSM 仅适用于 HS-SE 器件、不适用于 HS-FS 器件、对吧?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wenkai、

    您能否澄清一下" HSM 仅适用于 HS-SE 器件、不适用于 HS-FS 器件"的含义。 ?

    HSM 内核 和 TIS-MCU 固件可用于 HS-FS 器件和 HS-SE 器件。

    对于 HS-FS 器件、TIF-MCU 固件将作为默认固件提供、但 MCU_PLUS_SDK 除外、用户无法对其进行修改。
    对于 HS-SE 器件、TIF-MCU 固件将作为 MCU_PLUS_SDK 版本的扩展提供、供用户进行 HSMRt 开发。

    每个器件提供的安全性(硬件)有所不同、因为 HS-SE 器件的分类比 HS-FS 器件更安全。

    注意:HS-FS 器件和 HS-SE 器件的应用内核均可访问硬件加密。

    希望这些信息有所帮助。 如果没有,请您澄清问题,以便我可以更好地支持您?

    此致、
    Aakash  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Aakash、您好!

    我想只有 HS-SE 可以使用 HSM 硬件加密技术、您已经回答了这个问题。

    我只对 用于计算 SHA-256或 SHA512的 HSM 硬件加密功能感兴趣。 我假设 TIFS_MCU 固件提供 API 来执行 SHA-256计算、对吧? 我的应用将在 Core0 R5F 上运行、为了能够使用 HSM 硬件加密技术、我需要做的就是利用 TIFS 软件包中的 API 函数? 内核 M4F 的 HSM 模块位于哪个 HSM 模块中是否有单独的引导过程?  

    谢谢、

    文开

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wenkai、

    对于这两种器件类型、默认情况下都关闭对硬件加密的访问。 HS-FS 和 HS-SE 的 TIS-MCU 固件  在初始化期间打开防火墙、以便用户直接访问硬件加密。 作为 MCU_PLUS_SDK 的一部分、dthe 和 PKA 驱动程序将在8.4.1版 MCU_PLUS_SDK 中提供。

    引导过程-

    默认情况下、ROM 引导 R5 SBL 并等待 R5 SBL 向 ROM 发送 TIF-MCU 固件映像。

    您将在 SBL_QSPI 主代码中找到相同的代码-

    **注-目前,由于 HS_FS 固件不可用,该函数仅加载 HS-FS 固件。 但这将在 8.4.1版的 MCU_PLUS_SDK 中提供。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    MCU_PLUS_SDK 8.4.1的大致发布日期是什么?  

    还注意到下载站点上的这个可执行文件"tifs_am263x_08_03_00_05-windows-x64-installer.exe"、它是否用于核心 M4F MCU 固件下载?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wenkai、

    MCU_PLUS_SDK 8.4.1的发布日期计划在10月底之前发布。

    是的、软件构建针对将在 HSM M4上执行的 TIF-MCU (HSMRt)。 该版本适用于 HS-SE 器件、因此您需要使用 OTP_keywriter 工具将器件转换为 HS-SE 器件。

    希望这会有所帮助。

    此致、
    Aakash

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们希望将器件保留为 HS-FS - HSM M4固件是否可用于 HS-FS、因此我们不需要将其转换为 HS-SE?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wenkai、

    如果 您需要 AM263x 的 HS-FS 固件、 我建议您等待8.4.1版本、该版本将具有相同的第一个正式版本。

    !! 重要!!

    HS-FS 固件将由 TI 以加密格式交付、源代码不会与客户共享。 因此、TI 不支持在 HS-FS 的情况下访问源代码或 M4F (HSM)内核。 TIF-MCU 封装仅对 HS-SE 器件有效。

    此致、
    Aakash

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Aakash!