This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP432P401R:控制 VCORE 电压

Guru**** 2535590 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1023145/msp432p401r-controlling-vcore-voltage

器件型号:MSP432P401R

您好!

我将 TI MSP432P401R 微控制器用于需要控制 VCORE 电压的实验。 我了解如何使用 PCMCTL0寄存器在核心电压电平0 (1.2V)和核心电压电平1 (1.4V)之间切换。 但是、我想将 VCORE 电压提高到1.4V 以上。 根据我的理解、如果我能够控制将3.3V DVCC 转换为1.2V/1.4V VCORE 的直流/直流转换器中使用的基准电压、我可以这么做。 但是、我不知道如何控制直流/直流转换器的基准电压。 我甚至不确定它是否可以作为封装上的 IO 引脚访问。

如果有任何关于如何继续的想法/指示、我将不胜感激!

谢谢、

Vasudev

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vasudev、您好!

    LDO 和 DC/DC 的 VCORE 电平为1.2V/1.4V。 恐怕它不会增加到1.4V 以上

    如果要使用直流/直流、可以参阅以下链接中用户指南的相关章节:

    https://www.ti.com/lit/ug/slau356i/slau356i.pdf?ts=1627624791179&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fproduct%252FMSP432P401R%253FkeyMatch%253DMSP432P401

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Allen、

    感谢您的回答! 我同意、根据技术基准、VCORE 电压的增加可能不会超过1.4V。 但是、我想知道是否可以通过任何方法来调整 LDO 或直流/直流转换器以提高 VCORE 电平。 这似乎不太可能、但我只是想确认一下。

    此致、

    Vasudev

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [引用 userid="494138" URL"~/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1023145/msp432p401r-controlling-vcore-voltage/3782122 #3782122]不过、我想知道是否可以通过任何方法来调整 LDO 或直流/直流转换器以提高 VCORE 电平。 [/报价]

    将 VCORE 提高到1.4V 以上的原因是什么?

    数据表中的注释表明 VCORE 仅供内部使用:

    [引用](3) VCORE 仅供内部使用。 不能进行外部电流负载。 VCORE 只能连接到建议的电容值、CVCORE [/引用]

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    切斯特、您好、感谢您的回答。

    我希望将内核电压(为 CPU、SRAM 和闪存供电)增加到1.4V 以上以执行可靠性测试。 换句话说、我想强调测试组件并查看它们的行为。

    我知道我无法从外部驱动 VCORE 引脚、该引脚仅用于监控内核电压。 但我想知道的是、我可以通过调整直流/直流转换器或调整直流/直流转换器执行转换时必须使用的基准电压来控制内核电压吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vasudev、您好!

    VCORE 是用于内部模块的内部电源套件。 它不能高于这些设置值。