您好!
我将 TI MSP432P401R 微控制器用于需要控制 VCORE 电压的实验。 我了解如何使用 PCMCTL0寄存器在核心电压电平0 (1.2V)和核心电压电平1 (1.4V)之间切换。 但是、我想将 VCORE 电压提高到1.4V 以上。 根据我的理解、如果我能够控制将3.3V DVCC 转换为1.2V/1.4V VCORE 的直流/直流转换器中使用的基准电压、我可以这么做。 但是、我不知道如何控制直流/直流转换器的基准电压。 我甚至不确定它是否可以作为封装上的 IO 引脚访问。
如果有任何关于如何继续的想法/指示、我将不胜感激!
谢谢、
Vasudev