This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LC4357:如何将 RTP 端口引脚用作 GIO

Guru**** 2473260 points
Other Parts Discussed in Thread: HALCOGEN

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1022681/tms570lc4357-how-to-use-rtp-port-pin-as-gio

器件型号:TMS570LC4357
主题中讨论的其他器件:HALCOGEN

我想使用 RTP 数据引脚15作为用于 LED 切换的 GIO 引脚。
在 RTP 端口中、我选择了特定引脚作为 GIO 模式、但它不起作用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aswin:

    RTP_DATA15和一个 EMIF 信号是多路复用的。 您必须配置引脚多路复用器以将此引脚用作 RTP_DATA15、而不是 EMIF_CSx 信号。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、QJ Wang、

    感谢您的回答。

    我在 Halcogen 中配置了 RTP 模块。 Halcogen 只生成 HL_REG_RTP.h 我需要 HL_rtp.c、它不会生成。

    能否为我提供生成相同驱动程序文件的步骤?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    HALCoGen 不会为 RTP 生成源代码。 如果使用 RTP 引脚作为 GIO 引脚、则无需代码来配置和操作 RTP 模块。

    实际上、我也没有 RTP 模块的源代码。