This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LS3137:TMS570LS3137

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS570LS3137

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1020727/tms570ls3137-tms570ls3137

器件型号:TMS570LS3137

很好

目前、我们 在设计中使用的是 TMS570LS3137器件。  

问题与第6.22节中的文档 spnu511d.pdf 第42页中提到的外部收发器有关。

同一器件的硬件开发套件中没有提及。  您能不能建议一个可用作 SCI 和 LIN 外部收发器的器件。

SCI 接口位于 TMS570LS3137和具有1.8V 电平数据输入、数据输出、RTS 和 CTS 的定制 SoC 之间。 RTS 和 CTS 是否可以在自定义 IC 侧短接、因为 TMS570LS3137上不存在 RTS 和 CTS 引脚。

3、LIN 可以采用与 SCI 类似的方式连接到定制 IC UART 端口、还是需要任何额外的硬件?  

请您解决上述问题。  谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    [引用 userid="479046" URL"~/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1020727/tms570ls3137-tms570ls3137 "]您能否建议一个可用作 SCI 和 LIN[/引用]的外部收发器的器件?

    SCI 和 LIN 收发器有很多选择。  

    LIN 收发器:

    https://www.ti.com/interface/can-lin-transceivers-sbcs/products.html#p1389=LIN&p1498=Automotive

    UART 收发器:

    https://www.ti.com/interface/rs-232/overview.html

    [引用 userid="479046" URL"~/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1020727/tms570ls3137-tms570ls3137 "] SCI 接口介于 TMS570LS3137和具有1.8V 电平数据输入、数据输出、RTS 和 CTS 的定制 SoC 之间。 RTS 和 CTS 是否可以在自定义 IC 侧短接、因为 TMS570LS3137上不存在 RTS 和 CTS 引脚。[/quot]

     SCI 模块不支持 UART 硬件流控制。 此功能可在软件中使用通用 I/O 引脚实现。 RTS 和 CTS 可保持连接或接地、请参阅收发器的数据表。

    [引用 userid="479046" URL"~/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1020727/tms570ls3137-tms570ls3137 ]3. LIN 可以采用与 SCI 类似的方式连接到定制 IC UART 端口、还是需要任何额外的硬件?  [/报价]

    需要 LIN 收发器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复。  以下配置是否在没有收发器的情况下正常工作、或者收发器是否仍要放置在电路板上?

    如果需要放置收发器、您能不能提出建议。  谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    对于 SCI 短距离通信、您可以在没有收发器的情况下将 TX 连接到 RX。 对于 LIN、我不确定。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。  解决问题。