很好
目前、我们 在设计中使用的是 TMS570LS3137器件。
问题与第6.22节中的文档 spnu511d.pdf 第42页中提到的外部收发器有关。
同一器件的硬件开发套件中没有提及。 您能不能建议一个可用作 SCI 和 LIN 外部收发器的器件。
SCI 接口位于 TMS570LS3137和具有1.8V 电平数据输入、数据输出、RTS 和 CTS 的定制 SoC 之间。 RTS 和 CTS 是否可以在自定义 IC 侧短接、因为 TMS570LS3137上不存在 RTS 和 CTS 引脚。
3、LIN 可以采用与 SCI 类似的方式连接到定制 IC UART 端口、还是需要任何额外的硬件?
请您解决上述问题。 谢谢你。