主板:MCU-PLUS-SDK-AM243X
DEMO:EtherCAT_SLAVE_Beckhoff_SSC_DEMO
当我将演示程序刻录到 AM243X-LP 板上时、该程序始终运行、并配置 TI_ESC.xml 文件。

当我打开 TwinCAT 并扫描 I/O 设备时、出现以下错误:

首先、我的计算机以太网是正常的、可以连接到有线网络、也可以正常通信。 其次、我还逐步遵循了演示的步骤。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
主板:MCU-PLUS-SDK-AM243X
DEMO:EtherCAT_SLAVE_Beckhoff_SSC_DEMO
当我将演示程序刻录到 AM243X-LP 板上时、该程序始终运行、并配置 TI_ESC.xml 文件。

当我打开 TwinCAT 并扫描 I/O 设备时、出现以下错误:

首先、我的计算机以太网是正常的、可以连接到有线网络、也可以正常通信。 其次、我还逐步遵循了演示的步骤。
你(们)好
TwinCAT 无法按预期检测到从站。 我有以下问题:
此致
Dhaval Khandla
您好!
1.我已将 SSC 工具生成的 EtherCAT 源文件复制 到 My Project。
此外 、TI_ESC.xml 已添加到 {TWINCAT_INSTALL_DIR}\TwinCAT\3.1\Config\Io\EtherCAT 该文件夹中。
3.也许 ,我的计算机网卡不是 Intel,但它通常连接到以太网网络。 此外、我单击了您提供给它的链接、它显示它无效且过时。 如下图所示。

单击上图中的红色链接将显示以下内容:

当我访问 Beckhoff 网站的官方网站时。 要找到您所说的“TwinCAT RT 以太网中间驱动程序”,我也没有找到它。
我希望您能提供一个有效的链接、感谢您的帮助!
此致!
绍兴·克。
我不使用 TwinCAT、但 支持的网络控制器 似乎是 TwinCAT RT 驱动程序支持的网络控制器的列表
你(们)好
我们将在文档中修复超链接。
根据图、看起来不错。 已安装所需的驱动程序。
我有以下问题可供您回答:
此致
Dhaval Khandla
您好!
关于第一个问题,
当我在 R5F 上加载应用并运行它时、CCS 软件接口中的显示如下图所示。

我是否需要处理 CCS 上的哪个项目、它是否会显示此信息?
R5F 始终运行、下面不显示任何提醒或消息。

关于第二个问题,
我分别尝试了两个 RJ45连接器连接、但都显示了相同的错误。 明天我将尝试使用带有英特尔网卡的计算机。 (在此之前、我使用同事的计算机尝试了 AM243X-LP、并报告了相同的错误。 但是、TwinCAT 可以与同事的计算机上的 F2838X 进行通信)
我 期待收到更详细的信息。 是否需要我修改底层代码、例如宏定义?
你(们)好
当我在 R5F 上加载应用并运行它时、CCS 软件接口中的显示如下图所示。
[/报价]将.out 二进制文件加载到 R5F 内核后、R5F 的执行在 main 函数处是否停止?
[引用 userid="493195" URL"~/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1021225/mcu-plus-sdk-am243x-mcu-plus-sdk-am243x/3775543 #3775543"]R5F 始终运行、下面不显示任何提醒或消息。
[/报价]这似乎是问题所在。 我看到您在从 CCS 复位 CPU 后加载。 在电路板上电复位后加载并运行时、您是否会看到同样的行为?
[引用 userid="493195" URL"~/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1021225/mcu-plus-sdk-am243x-mcu-plus-sdk-am243x/3775543 #3775543"]是否需要我修改底层代码,如宏定义?除非对电路板进行了修改、否则不需要进行任何更改。
此致
Dhaval Khandla
您好,
[引用 userid="4285100" URL"~/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1021225/mcu-plus-sdk-am243x-mcu-plus-sdk-am243x/3775768 #3775768"]将.out 二进制文件加载到 R5F 内核后,R5F 的执行在主函数处是否停止?它不显示停止。
[引用 userid="4285100" URL"~/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1021225/mcu-plus-sdk-am243x-mcu-plus-sdk-am243x/3775768 #3775768"]这似乎是问题所在。 我看到您在从 CCS 复位 CPU 后加载。 在电路板电源复位后加载并运行时、您是否会看到相同的行为?当我关闭电源并重新加载程序时、它仍然报告相同的错误。