This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ARM-CGT:如何通过链接器 cmd 文件将常量插入链接的二进制文件

Guru**** 2524460 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1021335/arm-cgt-how-to-insert-a-constant-into-linked-binary-through-linker-cmd-file

器件型号:ARM-CGT

使用 TI ARM C 编译器、连接器。

是否可以在 Liker *。cmd 文件内创建一个常量、 并将该常量分配给可在我的 C 代码中访问的变量?

实际上、如何创建常量数字将其分配给在 C 中作为 extern 访问的符号。

我知道如何使用段的大小(在这里推入大小)创建它、但这不是。  我只想通过 config 对常量进行硬编码(因为它是特定于我的链接配置的内容)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在链接器命令文件中,在任何 MEMORY SECTIONS 指令之外,编写一条类似于的语句...

    linker_defined_constant = 0x12345678;

    要了解如何在 C 代码中使用它、 请在 TI ARM 汇编工具手册中搜索 标题为 "在 C/C++应用中使用链接器符号"的子章节。

    谢谢、此致、

    乔治

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我以前试过这家酒店,几乎... 当然。

    但我会再试一次、再次回来、谢谢!