This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LS1224:关于 TMS570LS1224 CAN/eMMC/低 功耗问题

Guru**** 2581045 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS570LS1224

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1019781/tms570ls1224-about-tms570ls1224-can-emmc-low-power-consumption-questions

器件型号:TMS570LS1224

您好、TI 教授

我的客户对 TMS570LS1224有一些疑问、我代表以下国家/地方提出:

1.是否具有 FD 功能?
2.如果 我们想使用 eMMC,是否有参考解决方案?
 IO 唤醒下的曲线是什么、可以在低功耗下唤醒?
4.低功耗时的活动是由软件设置还是固定的?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Julia:

    TMS570LS1224上的 DCAN 模块不支持 CANFD。

    我们没有 eMMC 示例、但我们有一个使用 MibSPI 和 DMA 的 SD 示例。  

    该器件支持三种低功耗模式:打盹模式、贪睡模式和睡眠模式。 GIO 中断和 CAM 消息可以使所有三种模式都计时。 唤醒时间后、请参阅 TRM 的表2-11。 打盹模式大约需要1300个 OSC 周期。

    在低电平模式下、CPU 不执行任何代码。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 QJ

    我们没有 eMMC 示例、但我们有一个使用 MibSPI 和 DMA 的 SD 示例。  

    您能否帮助提供有关此应用的参考设计或代码? 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此示例可在此处找到:

    https://git.ti.com/cgit/hercules_examples/hercules_examples/tree/Application

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否提供一些硬件示例?谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    该示例在 TI RM48Lx 和 TMS570LC43x HDK 上进行了测试。 HDK 板具有 SD 卡插槽、SPI (SPICLK、SPI_SIMO、SPI_SOMI、SPI_CS0)用于与 SD 卡通信。