Other Parts Discussed in Thread: RM44L520, ARM-CGT
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CCSTUDIOT-SAFETY
你(们)好
我想在项目中为 RM44L520器件使用 CCS v8.3.1、而不是之前的 CCS v6.1.1。
(开发 PC 环境为 windows-7 32位)
默认情况下、CCS v8.3.1包括 ARM-CGT v18.1.4.LTS。
但是、我想使用最新版本的 ARM-CGT 对 EN50128进行工具验证。
在这种情况下、CCS v8.3.1和 ARM-CGT-7-v18.1.0.LTS 的组合是否兼容?
或者、考虑 RM44L520器件和 PC 环境、是否有合适的工具验证组合?