This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCSTUDIO-CSAFETY:CCS IDE v8.3.1和 ARM-CGT-7-v18.1.0.LTS 兼容?

Guru**** 2810885 points

Other Parts Discussed in Thread: RM44L520, ARM-CGT

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1020135/ccstudio-safety-ccs-ide-v8-3-1-and-arm-cgt-7-v18-1-8-lts-compatible

器件型号:CCSTUDIOT-SAFETY

你(们)好

我想在项目中为 RM44L520器件使用 CCS v8.3.1、而不是之前的 CCS v6.1.1。

(开发 PC 环境为 windows-7 32位)

默认情况下、CCS v8.3.1包括 ARM-CGT v18.1.4.LTS。

但是、我想使用最新版本的 ARM-CGT 对 EN50128进行工具验证。

在这种情况下、CCS v8.3.1和 ARM-CGT-7-v18.1.0.LTS 的组合是否兼容?

或者、考虑 RM44L520器件和 PC 环境、是否有合适的工具验证组合?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kim:

    最好在  CCS8上使用 TI v18.1.0.LTS 编译器。 我有时在 CCS10中使用此编译器、但没有发现任何问题。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢您的回答。