This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LS3137:定时数据跟踪标记

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: TMDS570LS31HDK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1019810/tms570ls3137-timed-data-trace-markers

器件型号:TMS570LS3137
主题中讨论的其他器件:TMDS570LS31HDK

我们正在尝试使用 TMDS570LS31HDK 开发板和 Lauterbach PowerTrace 调试单元从我们的软件收集定时数据标记。

在其他项目中,我们使用了处理器中 ARM ITM 或 STM 提供的“激励端口”。
相反,TMS570具有 ETM,该 ETM 似乎不提供“激励端口”功能。

我们尝试通过写入特定存储器地址并使用 Lauterbach PowerTrace 来跟踪写入特定地址的操作来输出标记。
这是可行的、我们可以收集数据标记、但报告的时间与软件写入标记的时间不匹配。

您能建议我们用于收集定时数据跟踪标记的任何替代方法吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matthew、

    TMS570LS31x 支持 ETM、它 提供程序执行的指令和数据跟踪。 在 TMS570器件中没有其他方法可以跟踪数据。