请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS570LS3137 主题中讨论的其他器件:TMDS570LS31HDK
我们正在尝试使用 TMDS570LS31HDK 开发板和 Lauterbach PowerTrace 调试单元从我们的软件收集定时数据标记。
在其他项目中,我们使用了处理器中 ARM ITM 或 STM 提供的“激励端口”。
相反,TMS570具有 ETM,该 ETM 似乎不提供“激励端口”功能。
我们尝试通过写入特定存储器地址并使用 Lauterbach PowerTrace 来跟踪写入特定地址的操作来输出标记。
这是可行的、我们可以收集数据标记、但报告的时间与软件写入标记的时间不匹配。
您能建议我们用于收集定时数据跟踪标记的任何替代方法吗?