This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C129ENCPDT:关于连接器引脚

Guru**** 2930690 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1136107/tm4c129encpdt-about-connector-pin

器件型号:TM4C129ENCPDT

从 XDS110到 TM4C129x 的 JTAG 通信。

CTI 20引脚中有一个 NC (未连接)器件、但省略该器件并使用跳线将其连接到定制板上的接头引脚。

使用 NC 引脚以外的引脚连接接头引脚和 TM4C129x。

是否可以通过 JTAG 通信将程序闪存到 TM4C129x?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

      请浏览此网页、详细了解不同连接器以及特定于 XDS110连接的详细信息。  https://software-dl.ti.com/ccs/esd/documents/xdsdebugprobes/emu_jtag_connectors.html

     我还参考了此应用手册 https://www.ti.com/lit/an/spma075/spma075.pdf 、其中显示了如何处理接头上的所有引脚。 请再次查看下表。 如果您按照建议执行此操作、则可以通过 JTAG 将程序闪存到 TM4C129x。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我还看到了您发布的表格。

    如果您实际使用 JTAG 进行写入、您是否建议使用所需的最低接线?

    我认为设计参考指南演示没有这么写。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     我所提到的网站建议您使用 ARM 10引脚连接器、而 CTI 也很好用。 由于您将使用 TI 工具链、因此使用原理图中的 CTI 是可以的。 我再次使用下面的屏幕截图。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我明白了。 顺便说一下、请告诉我您发布的照片的文档名称。

    此外、即使是10引脚的器件也有一些 NC、但可以在定制板上省略该引脚吗?
    (我想尽可能减少电路板上连接器接头的数量、以使定制电路板更小。)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     很抱歉,我不在办公室,刚回来。  

    [引用 userid="488655" URL"~/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1136107/tm4c129encpdt-about-connector-pin/4220586 #4220586"]顺便说一下,请告诉我您发布的照片的文档名称。

    来自此网页。  

    https://software-dl.ti.com/ccs/esd/documents/xdsdebugprobes/emu_jtag_connectors.html

    [引用 userid="488655" URL"~/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1136107/tm4c129encpdt-about-connector-pin/4220586 #4220586"]此外、即使是10引脚器件也有一些 NC 器件、但可以省略定制板上的此引脚吗?

    没关系。