This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LC4357:采用 LWIP 的 MII 和 RMII 设计

Guru**** 2460850 points
Other Parts Discussed in Thread: HALCOGEN

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1137727/tms570lc4357-mii-and-rmii-design-with-lwip

器件型号:TMS570LC4357
主题中讨论的其他器件:HALCOGEN

您好!

我开发了一个应用程序、它通过以太网接收数据并通过以太网传输接收到的数据。 此开发的基本应用是 LWIP、代码工作正常。 在检查 HALCoGen 项目的结果时、我发现以太网接口是 MII。  

查询是、当我尝试将接口从 MII 更改为 RMII 时、相同的代码不起作用! 如何使 RMII 正常工作? 我是否需要对此进行硬件和/或软件更改?

BR、

Sameer

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sameer、您好!

    我正在处理您的问题、我将很快向您发送更新。

    --

    谢谢、此致、

    Jagadish。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  Jagadish、

    您能对此进行研究吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sameer、您好!

    为了使用 RMII 接口、PHYTER IC 需要进行几个硬件更改  

    PHYTER 的 RX_DV 引脚应被拉高。

    默认情况下、PHYTER 的 x1引脚可连接到25MHz 时钟以在 MII 模式下运行、而应连接到50MHz 以在 RMII 模式下运行

    进行上述硬件更改后、还请确保启用 MDCLK 和 MDIO 引脚、因为 HALCoGen 不会自动启用这些引脚、必须手动启用

    --

    谢谢、此致、

    Jagadish。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jagdish、

    那么,是否可以将此类硬件更改引入 https://www.ti.com/tool/TMDX570LC43HDK?keyMatch=TMS570LC43X%20HERCULES%20DEVELOPMENT%20KIT ?

    此致、

    Sameer。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sameer、您好!

    这很有可能  

    1.组装 R193电阻器(2.2k Ω)以上拉 RX_DV

    2.将 Y3替换为50MHz 振荡器  

    --

    谢谢、此致、

    Jagadish。