This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C1292NCPDT:UART 传输问题

Guru**** 2563960 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1137077/tm4c1292ncpdt-problems-with-uart-transmission

器件型号:TM4C1292NCPDT
您好!

通过 UART0发送数据时、微控制器的 UART 传输存在问题 
在白蚁端子中观察它时、一些数据串会被切成一半(图像1) 、或者字符串中有空格(图像2)、您能给我任何建议来解决这个问题吗? :) 梅拉

Image 1
图1.


image 2
图2.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mayra、您好!

    您是否检查了 UART 配置是否与终端窗口的配置相匹配?

    您还可以尝试其他终端软件、如 TeraTerm 吗? 虽然我认为在这种情况下、它并不是很相关、但我以前曾遇到过术语显示的一些问题。

    此致、

    Ralph Jacobi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我已经检查了术语配置、它们看起来很好、 
    我还尝试了 TeraTerm、数据看起来也很混乱。
    梅拉 


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mayra、

    您能否发送您正在使用的代码以便我可以在我的板上运行它? 如果我可以这样调试它、这对我来说将是最简单的。

    https://e2e.ti.com/support/site-support-group/site-support/f/site-support-forum/812271/faq-how-do-i-add-a-code-snippet-to-my-post

    此致、

    Ralph Jacobi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    #include <stdint.h>
    #include <stdbool.h>
    #include <string.h>
    #include <math.h>
    #include <stdio.h>
    #include <stdlib.h>
    #include "inc/hw_types.h"
    #include "inc/hw_memmap.h"
    #include "inc/hw_gpio.h"
    #include "driverlib/sysctl.h"
    #include "driverlib/pin_map.h"
    #include "driverlib/gpio.h"
    #include "driverlib/adc.h"
    #include "driverlib/debug.h"
    #include <driverlib/uart.h>
    #include <driverlib/interrupt.h>
    #include "inc/hw_ints.h"          //librería para interrupciones
    #include <stdbool.h>
    
    #define NORM_MSG_LEN    26
    #define ERR_MSG_LEN     8
    
    uint32_t g_ui32SysClock; //variable para configurar el reloj del microcontrolador
    uint32_t ui32Status;
    
    uint32_t buffer_ADC[24]; // arreglo para guardar datos entrantes del ADC
    //uint32_t pui32ADC0Value[20];
    
    
    
    volatile int i_rx=0;
    volatile bool flag_rx=false;
    char BUFFER_UART[27];
    char BUFFER[27];
    int i_Rx=0,lim=0;
    int i_y=0;
    int flagUART_P=0;
    
    int coincidencia=0;
    int impedimenta=0;
    int lumos=0, t=0;
    char S_P1 [] = "?V913\r\n";//solicitud de respuesta al Edwards para el sensor de presion 1
    char S_P2 [] = "?V914\r\n";//solicitud de respuesta al Edwards para el sensor de presion 2
    char S_P4 [] = "!S925 5\r\n";//Instrucción para subir o bajar el contraste a la pantalla del edwards
    int recepcion=0;
    int contadordeborrado=0;
    int flag_UART=0; //bandera para detectar coincidencia entre las posiciones del arreglo
    float a,b,c,d,e,E,F,G,H,p1,p=0;
    int bandera=0,banderanum;
    float arregloP[2]; //arreglo para guardar los datos de presion
    
    
     float arreglo[12]; //arreglo para guardar los datos de los termistores
     float vol_T=0.0; //guarda el dato de voltaje
     float RT=0.0;//guarda el dato de resistencia del termistor
     float mu_T; //guarda el promedio de muestreo del adc
     float T=0.0;//guarda el dato de temperatura
    
    
    //-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    //                                               ADC
    //------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    
     //función de autoria propia
     void INIT_ADC() //inicializa el ADC
     {
         SysCtlPeripheralEnable(SYSCTL_PERIPH_ADC0); //habilita el periferico para ADC0
         SysCtlPeripheralEnable(SYSCTL_PERIPH_GPIOE);
         while(!SysCtlPeripheralReady(SYSCTL_PERIPH_ADC0));
    
         GPIOPinTypeADC(GPIO_PORTE_BASE,GPIO_PIN_3); //PINES PARA ENTRADA ADC0
       //ADCSequenceConfigure(ADC0_BASE, 0, ADC_TRIGGER_PROCESSOR,0);
     }
    
     //Función copiada
     void TEMP_TERMISTOR() //configura la secuencia de muestreo del adc y procesa los datos entrantes del adc
     {
        int i_adc;
    
        for(i_adc=0; i_adc<12; i_adc++)
         {
            ADCSequenceConfigure(ADC0_BASE, 0, ADC_TRIGGER_PROCESSOR,0);
            ADCSequenceStepConfigure(ADC0_BASE, 0,0, i_adc);//(paso 1)
            ADCSequenceStepConfigure(ADC0_BASE, 0,1, i_adc);//(paso 2)
            ADCSequenceStepConfigure(ADC0_BASE, 0,2, i_adc);//(paso 3)
            ADCSequenceStepConfigure(ADC0_BASE, 0,3, i_adc);//(paso 4)
            ADCSequenceStepConfigure(ADC0_BASE, 0,4, i_adc);//(paso 5)
            ADCSequenceStepConfigure(ADC0_BASE, 0,5, i_adc);//(paso 6)
            ADCSequenceStepConfigure(ADC0_BASE, 0,6, i_adc);//(paso 7)
            ADCSequenceStepConfigure(ADC0_BASE, 0,7, i_adc|ADC_CTL_IE|ADC_CTL_END);//(paso 8)
    
            ADCSequenceEnable(ADC0_BASE,0);
            ADCIntClear(ADC0_BASE,0); //limpia las banderas de interrupción del ADC
            ADCProcessorTrigger(ADC0_BASE,0); //Causa un trigger para una secuencia de muestreo
            while(!ADCIntStatus(ADC0_BASE,0,false)) //indica el estado de las interrupciones
              {
    
              }
            ADCSequenceDataGet(ADC0_BASE,0,buffer_ADC);//obtiene los datos capturados por el adc
    
             mu_T=(buffer_ADC[0]+buffer_ADC[1]+buffer_ADC[2]+buffer_ADC[3]+buffer_ADC[4]+buffer_ADC[5]+buffer_ADC[6]+buffer_ADC[7])/8;
             vol_T=mu_T*3.3/4096; //aqui hubo breakpoint
             RT=((3900*(3.3-vol_T))/vol_T);
             T=(1/(0.000634544+(0.000321866*log(RT))+(-0.000000306*pow(log(RT),3))))-273.15;//aqui hubo breakpoint
    
             arreglo[i_adc]=T; //aqui hubo breakpoint
          }
     }
    //---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    //                                                  UART
    //----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    
     void INIT_UART() //HABILITA LOS MÓDULOS UART0 Y UART1
     {
         SysCtlPeripheralEnable(SYSCTL_PERIPH_UART2);//Habilitación del módulo UART2
         SysCtlPeripheralEnable(SYSCTL_PERIPH_GPIOA);
         SysCtlPeripheralEnable(SYSCTL_PERIPH_UART1);//Habilitación del módulo UART1 (Recepción y transmisión de datos de presión)
         SysCtlPeripheralEnable(SYSCTL_PERIPH_GPIOB);
         SysCtlPeripheralEnable(SYSCTL_PERIPH_UART0);//Habilitación del módulo UART0 (conexión USB)
         SysCtlPeripheralEnable(SYSCTL_PERIPH_GPIOA);
         while(!SysCtlPeripheralReady(SYSCTL_PERIPH_UART1));
         GPIOPinTypeUART(GPIO_PORTA_BASE, GPIO_PIN_6 | GPIO_PIN_7); //Configurar los pines a usar en UART0
         GPIOPinTypeUART(GPIO_PORTB_BASE, GPIO_PIN_0 | GPIO_PIN_1); //Configurar los pines a usar en UART1
         GPIOPinTypeUART(GPIO_PORTA_BASE, GPIO_PIN_0 | GPIO_PIN_1); //Configurar los pines a usar en UART0
     }
    
     void CONFIG_UART()
     {
         //ASIGNACIÓN DE PINES? RX y TX
         GPIOPinConfigure(GPIO_PA6_U2RX); //Configurar terminal de RX UART2
         GPIOPinConfigure(GPIO_PA7_U2TX); //Configurar terminal de TX UART2
         GPIOPinConfigure(GPIO_PB0_U1RX); //Configurar terminal de RX UART1
         GPIOPinConfigure(GPIO_PB1_U1TX); //Configurar terminal de TX UART1
         GPIOPinConfigure(GPIO_PA0_U0RX); //Configurar terminal de RX UART0
         GPIOPinConfigure(GPIO_PA1_U0TX); //Configurar terminal de TX UART0
    
    
         //configuración de dirección del puerto UART, reloj del modulo, baudrate, tamaño de bit y bit de paridad
         UARTConfigSetExpClk(UART2_BASE,g_ui32SysClock,9600,(UART_CONFIG_WLEN_8|UART_CONFIG_STOP_ONE|UART_CONFIG_PAR_NONE)); //configuración de dirección del puerto UART1
         UARTConfigSetExpClk(UART1_BASE,g_ui32SysClock,9600,(UART_CONFIG_WLEN_8|UART_CONFIG_STOP_ONE|UART_CONFIG_PAR_NONE)); //configuración de dirección del puerto UART1
         UARTConfigSetExpClk(UART0_BASE,g_ui32SysClock,9600,(UART_CONFIG_WLEN_8|UART_CONFIG_STOP_ONE|UART_CONFIG_PAR_NONE)); //configuración de dirección del puerto UART0
    
    
         IntEnable(INT_UART2);     //habilitación de interrupción por UART1
         UARTIntEnable(UART2_BASE,UART_INT_RX);  //habilitar interrupción por recepción y transmision UART1
         IntEnable(INT_UART1);     //habilitación de interrupción por UART1
         UARTIntEnable(UART1_BASE,UART_INT_RX);  //habilitar interrupción por recepción y transmision UART1
         IntEnable(INT_UART0);     //habilitación de interrupción por UART0
         UARTIntEnable(UART0_BASE,UART_INT_RX|UART_INT_RT);  //habilitar interrupción por recepción y transmision  UART0
         IntMasterEnable(); //Habilita las interrupciones globales
     }
    
    void sendDataUART1(uint32_t c) //envia la petición de respuesta al sensor de presión por UART1 al Edwards dato por dato
    {
        UARTCharPut(UART1_BASE, c);
    }
    
    void sendStringUART1(char* txt) //envia la petición de respuesta al sensor de presión por UART1 al Edwards dato en arreglo
    {
      while(*txt!=0x00)
        {
            sendDataUART1(*txt);
            txt++;
        }
    }
    
    void sendDataUART0(uint32_t c) //envia la petición de respuesta al sensor de presión por UART0 al Edwards dato por dato
    {
        UARTCharPut(UART0_BASE, c);
    }
    
    void sendStringUART0(char* txt) //envia la petición de respuesta al sensor de presión por UART0 al Edwards en arreglo
    {
       while(*txt!=NULL)
        {
            sendDataUART0(*txt);
            txt++;
        }
    }
    
    
    //función de autoria propia
    void convertir_hexadecimal(uint32_t ui32Base, float number)
    {
          int32_t entero;
       // uint32_t entero;
          float auxiliar;
          uint32_t decimal;
        //char digito;
          char ad;
          char ad2;
    
    
         if(number>0) //coloca el signo (si es mayor o menor a cero) a la temperatura
            {
              UARTCharPut(ui32Base,0x2B);//+
            }
       else
           {
             UARTCharPut(ui32Base,0x2D);//-
             number=number*-1;
           }
    
          auxiliar=number;
          entero=number;
          decimal=(auxiliar-entero)*100;
    
    
        //AQUI VA LA CONVERSIÓN DE LA PARTE ENTERA A HEXADECIMAL
           UARTCharPut(ui32Base,(char)(entero));
           ad=(char)(entero);
           UARTCharPut(ui32Base,0x2E);//.
        //AQUI VA LA CONVERSIÓN DE LA PARTE DECIMAL A HEXADECIMAL
           UARTCharPut(ui32Base,(char)(decimal));
           ad2=(char)(decimal);
    }
    
    //funcion de autoria propia
    void cabecera(uint32_t ui32Base, char letra)  //envía los datos en formato hexadecimal T+0x32.0x87
    {
        int y=0, z=0;
        switch(letra)
           {
            case 'I':
               UARTCharPut(ui32Base,0x49);//cabecera para corriente (I)
    
            break;
    
            case 'P':
    
              if(arregloP[0]!=0x00 && arregloP[1]!=0x00)
                {
                   UARTCharPut(ui32Base,0x50);//cabecera para presion (P)
    
                      for(z=0;z<2;z++)//envia los datos de temperatura
                       {
                         convertir_hexadecimal(UART0_BASE,arregloP[z]);//manda a llamar a la funcion convertir_hexadecimal2
                       }
                      UARTCharPut(UART0_BASE,0x0A);//salto de linea
               }
    
            break;
    
            case 'R':
               UARTCharPut(ui32Base,0x52);//cabecera para el RTD (R)
            break;
    
            case 'T':
               UARTCharPut(UART0_BASE,0x0A);//salto de linea
               UARTCharPut(ui32Base,0x54);//cabecera para el termistor(T)
               for(y=0;y<12;y++)//envia los datos de temperatura
                  {
                     convertir_hexadecimal(UART0_BASE,arreglo[y]);//manda a llamar a la funcion convertir_hexadecimal
                  }
               UARTCharPut(UART0_BASE,0x0D);//retorno de carro
            break;
    
            case'V':
               UARTCharPut(ui32Base,0x56);//V para el volaje
            break;
    
            default:
    
                break;
    
            //default, que no haga algo
          }
    }
    
    //-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    //                                                  TERMISTOR
    //-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    
    
    //------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    //                                                   RTD
    //------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    
    
    
    
    //-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    //                                                  PRESION
    //-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    
    
    //función para limpiar los buffer y el contador de UART
    void clear_variables()
    {
      i_rx=0; //pone en cero el contador
      lumos=0;
      impedimenta=0;
        for(i_Rx=0;i_Rx<=25;i_Rx++)
          {
            BUFFER_UART[i_Rx]=0;    //Limpia el buffer de UART     breakpoint
            BUFFER[i_Rx]=0;         //Limpia el buffer de proceso
          }
    }
    
    
    //Procesa los datos de presión
    void calculo()
    {
    
        if ( BUFFER[6]>=0x30 && BUFFER[6] <= 0x39 ) banderanum=1; //verifica que el dato en la posición [6] sea un numero
    
          t=8;
         do
          {
            if(BUFFER[t]>=0x30 && BUFFER[t] <= 0x39)////verifica que los datos desde la posición [8] a [11] sean numeros
             {
               banderanum=1;// bandera se pone en 1
             }
             else
              {
                banderanum=0; // bandera se pone en 0
              }
             t++;
          }while(t<=11);
    
         if(banderanum==1) //si los datos son mumeros
         {
           if(BUFFER[15] >=0x30 && BUFFER[15] <= 0x39 ) bandera=1;// verifica que el dato en la posición [15] sea un numero
         }
    
    
         if(banderanum==1)
         {
    
                if(bandera==1)
                 {                   //resta 48 a los datos del arreglo para convertir los caracteres en numeros
                   a=1*(BUFFER[6]-48);// numero*1=numero
                   b=0.1*(BUFFER[8]-48); //numero*0.1=0.numero
                   c=0.01*(BUFFER[9]-48);//numero*0.01=0.0numero
                   d=0.001*(BUFFER[10]-48);//numero*0.001=0.00numero
                   e=0.0001*(BUFFER[11]-48);//numero*0.0001=0.000numero
                   G=BUFFER[15]-48; // exponente de la presion
                   E=a+b+c+d+e; //suma los numeros
                   //G=ver[15]-48;
                   F=pow(10,G);//eleva el 10 al exponente de la presion
    
                  if(BUFFER[13]==0x2D) //breakpoint (posición [13] del arreglo) si el signo de la presión es negativo
                   {
                      p1=E/F; //breakpoint presion en el sensor 1 = suma de los numeros dividido entre el exponente de la presion
                      p=p1/1000;//breakpoint
                     // convertir_hexadecimal(UART0_BASE, p1);
    
                   }
                   else if (BUFFER[13]==0x2B)  //(posición [13] del arreglo) si el signo de la presión es positivo
                   {
                      p1=E*F; //presion en el sensor 2 = suma de los numeros multiplicado por el exponente de la presion
                      p=p1/1000;//breakpoint
    
                   }
    
                }
              if(contadordeborrado==0)
              {
                  arregloP[0]=p;
              }
              else if(contadordeborrado==1)
              {
                  arregloP[1]=p;
              }
           }
    }
    
    
    //Guarda los datos procedentes del UART en un nuevo arreglo y vacía los buffer
    void GUARDA_ARREGLO()
    {
        if(lumos==1)
         {
           if(BUFFER_UART[0]==0x3D && BUFFER_UART[18]==0x39)//compara si la posicion 0 del arreglo es = y la posición 19 es ;
              {
                coincidencia=1; //breakpoint pone en uno la bandera de coincidencia
                flag_UART=1;   //pone en uno la bandera de flag_UART
                i_rx=0;   //reinicia el contador
              }
           else
              {
    
                clear_variables(); //limpia los buffer y reinicia el contador i_rx
              }
         }
    
        if(flag_UART==1)
          {
              flag_UART=0; //breakpoint
             if(coincidencia==1)//si la posición 0 y 25 del arreglo entrante son iguales
              {
                 coincidencia=0;
                 i_rx=0; //reinicia el contador
                 for(i_y=0;i_y<=25;i_y++)//Guarda el contenido del buffer de uart en un buffer para procesar los datos
                     {
                       BUFFER[i_y]=BUFFER_UART[i_y];
                     }
                      calculo();
               }
             else
              {
                 clear_variables(); //limpia los buffer y reinicia el contador i_rx
              }
    
             contadordeborrado++;
             if(contadordeborrado==2) contadordeborrado=0;//lleva el conteo de las posiciones del arreglo de presion
         }
    
         clear_variables();
    
    //Limpia los buffer y el contador cuando la trama es erronea o está cortada.
    
            if(BUFFER_UART[0]==0x2A) //compara si la posicion 0 del arreglo es igual a "*"
            {
                clear_variables(); //limpia los buffer y reinicia el contador i_rx
            }
    }
    
    
    
    //----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    //                                             MAIN
    //----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    int main(void)
    {
       //configurar el reloj del microcontrolador
         g_ui32SysClock = SysCtlClockFreqSet((SYSCTL_XTAL_25MHZ | SYSCTL_OSC_MAIN |SYSCTL_USE_PLL |SYSCTL_CFG_VCO_240), 120000000);//120 MHz
    
        INIT_ADC(); //inicializa el ADC
        INIT_UART();
        CONFIG_UART();
      //sendStringUART1(S_P4);
    
        while(1)
       {
          TEMP_TERMISTOR();//configura las caracteristicas de las funciones de ADC del micro y procesa los datos entrantes a temperatura
          SysCtlDelay(10000);
          sendStringUART1(S_P1);
          SysCtlDelay(21000000);//514ms
          GUARDA_ARREGLO();
          SysCtlDelay(10000000);//514ms
          sendStringUART1(S_P2);
          SysCtlDelay(21000000);//514ms
          GUARDA_ARREGLO();
          SysCtlDelay(17000000);//514ms
          cabecera(UART0_BASE,0x54);// Manda a llamar a la funcion "cabecera"
          cabecera(UART0_BASE,0x50);
       }
    }
    
    //------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    //                                              ISR
    //------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    
    //i_rx=0;
    //int variable=0;
    void ISR_UART0(void)
    {
    
    
    }
    
    void ISR_UART1(void)
    {
        ui32Status = UARTIntStatus(UART1_BASE,true);
           UARTIntClear(UART1_BASE, ui32Status);        //limpia las banderas de interrupción?
    
           if (UARTCharsAvail(UART1_BASE))
           {
               char rxData = UARTCharGetNonBlocking(UART1_BASE); //recibe el dato UART entrante
    
               if (flag_rx)
               {
                   if (rxData == 0x0D)
                   {
                       flag_rx = false;
                   }
                   BUFFER_UART[i_rx++]=rxData;// Guarda el dato recibido en un arreglo
               }
               else
               {
                   if (rxData == '=')
                        {
                          flag_rx = true;
                          i_rx = 0;
                          BUFFER_UART[i_rx++]=rxData;// Guarda el dato recibido en un arreglo
                         }
               }
               impedimenta=1; //breakpoint
           }//cierra if(charsAvail)
           lumos=1; //breakpoint
    }
    
    void ISR_UART2(void)
    {
    
    }
    //
    

    你好!

    这是我的代码!

    梅拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mayra、您好!

    谢谢、我希望能够轻松地运行代码并进行复制、但我不确定这在这里会很简单。 如果我正在正确读取代码、您有时会收到指示 UART 输出的 UART 消息?

    如果是、我将无法完全复制您的系统设置。

    尽管知道这一点之后会带来一个不同的问题、即您看到的错误输出区域是否与通过 UART 接收的内容、与热敏电阻读数相关的内容或与器件中存储的静态消息相关的内容?  

    此致、

    Ralph Jacobi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    
    是的、使用 UART1的微控制器向外部器件(S_P1)发送响应请求、 
    该器件是一个压力控制器、需要500毫秒的时间进行响应、因此是微控制器
    等待500毫秒,并调用函数 Guarda_arreglo()来处理从接收到的数据
    外部器件。 然后它发送另一个响应请求(S_P2),等待500毫秒并调用 Guarda_arreglo()
    这是因为它从两个不同的传感器请求压力。 来自两个压力传感器的数据是
    由 UART0作为以字母"P"开头的字符串发送。 有一个温度传感器(热敏电阻)、其值由微控制器通过 ADC 接收、
    总共有12个热敏电阻、但目前我只使用1进行测试。 处理的温度数据
    通过 UART0以字母"T"开头的数据串发送程序、 压力和温度数据串从 UART0发出、以在 LabVIEW 接口中显示数据。 我希望我已经正确地解释了自己、 此致、 Mayra
    
    
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mayra、您好!

    是的、这基本上是合理的-足以让我对应用有足够的了解。

    因此、查看源代码并了解其基于测量结果等、我认为现在发生的情况是、由于您只是通过 UART 发送原始字符、 有时、数据最终会成为一个字符、终端会显示为空格或 换行符 、而不是输出十六进制值。

    我想、如果您使用 UARTprintf 这样的函数 来指定希望如何输出字符串、则可以避免这种问题的发生。

    您可以做的一件事是检查一下、运行一个计数器、该计数器发送多少次类似'0x20'(Space)的数据、然后查看您是否运行它并看到4条带空格的消息、计数器读取4次... 这将解释您看到的输出、然后您可以尝试并解决该问题?

    这是我在这一点上的主要猜测、因为代码似乎使用正确的初始化编写得很好、我认为没有任何缓冲区溢出或数据损坏问题。 我认为这只是原始字符打印的一个例子、它导致终端获取一些数据、而不是将其输出为原始十六进制值、而是将其解释为其他值。

    此致、

    Ralph Jacobi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好!
    
    请问您能再多解释一下这些建议吗? 

    此致。 梅拉
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mayra、您好!

    实际上、我认为发生的情况是、您收到的数据值有时为0x20。

    当您将0x20发送到带有 UARTCharPut 的 Termite 时、它只打印一个空格、而不显示数据值。

    因此、我建议检查您是否以数据的形式发送0x20、例如在发送数据之前查看数据、并使计数器递增、即数据值等于0x20。 如果是、这将解释问题。

    然后、您可以使用  UARTprintf 解决该问题。

    此致、

    Ralph Jacobi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好!
    
    我尝试使用 UARTprintf(),但它不会向终端发送任何内容, 
    程序和函数中都可以识别这些库、但测试短语不会出现在终端中。

    梅拉



    很抱歉,如果我有很多疑问,我没有太多编程经验:( 
    
    
     
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mayra、

    您需要以不同的方式初始化 UART、然后才能使用该调用。  需要调用 UARTStdioConfig 以使 UART stdio 函数知道要使用哪个 UART。 请参阅以下代码片段。

    void prvConfigureUART(void)
    {
        /* Enable GPIO port A which is used for UART0 pins.
         * TODO: change this to whichever GPIO port you are using. */
        SysCtlPeripheralEnable(SYSCTL_PERIPH_GPIOA);
    
        /* Configure the pin muxing for UART0 functions on port A0 and A1.
         * This step is not necessary if your part does not support pin muxing.
         * TODO: change this to select the port/pin you are using. */
        GPIOPinConfigure(GPIO_PA0_U0RX);
        GPIOPinConfigure(GPIO_PA1_U0TX);
    
        /* Enable UART0 so that we can configure the clock. */
        SysCtlPeripheralEnable(SYSCTL_PERIPH_UART0);
    
        /* Use the internal 16MHz oscillator as the UART clock source. */
        UARTClockSourceSet(UART0_BASE, UART_CLOCK_PIOSC);
    
        /* Select the alternate (UART) function for these pins.
         * TODO: change this to select the port/pin you are using. */
        GPIOPinTypeUART(GPIO_PORTA_BASE, GPIO_PIN_0 | GPIO_PIN_1);
    
        /* Initialize the UART for console I/O. */
        UARTStdioConfig(0, 115200, 16000000);
    }

    此致、

    Ralph Jacobi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好!
    感谢您的代码片段。 我尝试了 UARTprintf()函数,但字符串仍然被切断:() 

    此致 
    梅拉   
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mayra、您好!

     您能否在应用中使用 UARTprintf 函数时发布该函数?  

    此致、

    Ralph Jacobi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    
    我在 CONFIG_UART()中添加了 UARTStdioConfig()函数 
    用于配置 UART 功能的函数、我还替换了 UARTCharPut ()
    在"cabecera"和"convertir_Hexadeciment"函数中使用 UARTPrintf()的函数。
    void CONFIG_UART()
     {
         //ASIGNACIÓN DE PINES? RX y TX
         GPIOPinConfigure(GPIO_PA6_U2RX); //Configurar terminal de RX UART2
         GPIOPinConfigure(GPIO_PA7_U2TX); //Configurar terminal de TX UART2
         GPIOPinConfigure(GPIO_PB0_U1RX); //Configurar terminal de RX UART1
         GPIOPinConfigure(GPIO_PB1_U1TX); //Configurar terminal de TX UART1
         GPIOPinConfigure(GPIO_PA0_U0RX); //Configurar terminal de RX UART0
         GPIOPinConfigure(GPIO_PA1_U0TX); //Configurar terminal de TX UART0
    
    
         //configuración de dirección del puerto UART, reloj del modulo, baudrate, tamaño de bit y bit de paridad
         UARTConfigSetExpClk(UART2_BASE,g_ui32SysClock,9600,(UART_CONFIG_WLEN_8|UART_CONFIG_STOP_ONE|UART_CONFIG_PAR_NONE)); //configuración de dirección del puerto UART1
         UARTConfigSetExpClk(UART1_BASE,g_ui32SysClock,9600,(UART_CONFIG_WLEN_8|UART_CONFIG_STOP_ONE|UART_CONFIG_PAR_NONE)); //configuración de dirección del puerto UART1
         UARTConfigSetExpClk(UART0_BASE,g_ui32SysClock,9600,(UART_CONFIG_WLEN_8|UART_CONFIG_STOP_ONE|UART_CONFIG_PAR_NONE)); //configuración de dirección del puerto UART0
    
    
         IntEnable(INT_UART2);     //habilitación de interrupción por UART1
         UARTIntEnable(UART2_BASE,UART_INT_RX);  //habilitar interrupción por recepción y transmision UART1
         IntEnable(INT_UART1);     //habilitación de interrupción por UART1
         UARTIntEnable(UART1_BASE,UART_INT_RX);  //habilitar interrupción por recepción y transmision UART1
         IntEnable(INT_UART0);     //habilitación de interrupción por UART0
         UARTIntEnable(UART0_BASE,UART_INT_RX|UART_INT_RT);  //habilitar interrupción por recepción y transmision  UART0
         IntMasterEnable(); //Habilita las interrupciones globales
         UARTStdioConfig(0,9600,120000000);
     }
    
    
    void convertir_hexadecimal(float number)
    {
          int32_t entero;
       // uint32_t entero;
          float auxiliar;
          uint32_t decimal;
        //char digito;
          char ad;
          char ad2;
    
    
         if(number>0) //coloca el signo (si es mayor o menor a cero) a la temperatura
            {
              //+
              UARTprintf("\%c",0x2B);
            }
       else
           {
             //-
             UARTprintf("\%c",0x2D);
             number=number*-1;
           }
    
          auxiliar=number;
          entero=number;
          decimal=(auxiliar-entero)*100;
    
    
        //AQUI VA LA CONVERSIÓN DE LA PARTE ENTERA A HEXADECIMAL
          // UARTCharPut(ui32Base,(char)(entero));
           UARTprintf("\%c",(char)(entero));
           ad=(char)(entero);
         //  UARTCharPut(ui32Base,0x2E);//.
           UARTprintf("\%c",0x2E);
        //AQUI VA LA CONVERSIÓN DE LA PARTE DECIMAL A HEXADECIMAL
         //  UARTCharPut(ui32Base,(char)(decimal));
           UARTprintf("\%c",(char)(decimal));
           ad2=(char)(decimal);
    }
    
    void cabecera(char letra)  //envía los datos en formato hexadecimal T+0x32.0x87
    {
        int y=0, z=0;
        switch(letra)
           {
            case 'I':
              //cabecera para corriente (I)
               UARTprintf("\%c",0x49);
    
            break;
    
            case 'P':
    
    
               if(arregloP[0]!=0x00 && arregloP[1]!=0x00)
                {
                  //cabecera para presion (P)
                   UARTprintf("\%c",0x50);
    
                      for(z=0;z<2;z++)//envia los datos de temperatura
                       {
                         convertir_hexadecimal(arregloP[z]);//manda a llamar a la funcion convertir_hexadecimal2
                       }
                     //salto de linea
                      UARTprintf("\%c",0x0A);
               }
             break;
    
            case 'R':
               //cabecera para el RTD (R)
               UARTprintf("\%c",0x52);
            break;
    
            case 'T':
    
             //salto de linea
               UARTprintf("\%c",0x0A);
             //cabecera para el termistor(T)
               UARTprintf("\%c",0x54);
               for(y=0;y<3;y++)//envia los datos de temperatura
                  {
                     convertir_hexadecimal(arreglo[y]);//manda a llamar a la funcion convertir_hexadecimal
                  }
               //retorno de carro
              UARTprintf("\%c",0x0D);
    
            break;
    
            case'V':
             //V para el volaje
               UARTprintf("\%c",0x56);
            break;
    
            default:
    
                break;
    
            //default, que no haga algo
          }
    }
    
    
    int main(void)
    {
       //configurar el reloj del microcontrolador
         g_ui32SysClock = SysCtlClockFreqSet((SYSCTL_XTAL_25MHZ | SYSCTL_OSC_MAIN |SYSCTL_USE_PLL |SYSCTL_CFG_VCO_240), 120000000);//120 MHz
    
        INIT_ADC(); //inicializa el ADC
        INIT_UART();
        CONFIG_UART();
      //sendStringUART1(S_P4);
    
      //  int holaa=3;
    
        while(1)
       {
    
          TEMP_TERMISTOR();//configura las caracteristicas de las funciones de ADC del micro y procesa los datos entrantes a temperatura
          SysCtlDelay(10000);
          sendStringUART1(S_P1);
          SysCtlDelay(21000000);//514ms
          GUARDA_ARREGLO();
          SysCtlDelay(10000000);//514ms
          sendStringUART1(S_P2);
          SysCtlDelay(21000000);//514ms
          GUARDA_ARREGLO();
          SysCtlDelay(17000000);//514ms
    
          cabecera(0x54);//Manda a llamar a la funcion "cabecera" (T)
          cabecera(0x50);//Manda a llamar a la funcion "cabecera" (P)
    
       }
    }
    
    

    
    
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mayra、您好!

    好的、这就是我希望在 UARTprintf 调用时看到的结果。 遗憾的是、您的设置方式与以前的设置方式没有什么不同。 如果通过 UART 发送某些字符、打印字符将提示终端中断显示。

    为了演示这一点、我用"data"填充了一个50字节的缓冲区、该缓冲区从0x00开始、到0x49结束。

    然后、我以两种方式输出该缓冲器。 第一个是使用%c 发送字符:

        for(ui32LoopCount=0; ui32LoopCount<50; ui32LoopCount++)
        {
            UARTprintf("[ 0x%c ]", ui32DataBuffer[ui32LoopCount]);
        }

    数据的输出结果如下:

    [ 0x ][ 0x[01]][ 0x[02]][ 0x[03]][ 0x[04]][ 0x[05]][ 0x[06]][ 0x[07]][ 0x[08]][ 0x ][ 0x
    ][ 0x[0B]][ 0x[0C]][ 0x
    ][ 0x[0E]][ 0x[0F]][ 0x[10]][ 0x[11]][ 0x[12]][ 0x[13]][ 0x[14]][ 0x[15]][ 0x[16]][ 0x[17]][0x[18]][0x119]][0x1A]][0x1A]][0x1Q][0x1C][0x1]][0x1C][0x1]][0x1]][0x1C][0x1]][0x1]][0x1]][0x1]][0x1]][0x1]][0x1]][0x1]][0x1]][0x1]][0x1]][0x1]][0x1]][0x1]][0x][0x ][ 0x"][ 0x#][ 0x$][ 0x%][ 0x&][ 0x'][ 0x (][ 0x)][ 0x*][ 0x+][ 0x、][ 0x-][ 0x。 ][ 0x/][ 0x0 ][ 0x1 ]

    您可以看到两条断裂的线、它不会显示在 E2E 上、但那里也有一个从制表符中明显可见的空间(我之前指出、我以为空间是0x20、但我错了、它是0x09、而是制表符执行此操作)。

    然后、我执行相同的操作、但输出十进制值-即原始数据值。

        for(ui32LoopCount=0; ui32LoopCount<50; ui32LoopCount++)
        {
            UARTprintf("[ 0x%d ]", ui32DataBuffer[ui32LoopCount]);
        }

    数据的结果输出现在为:

    [ 0x0 ][ 0x1][ 0x2][ 0x3][ 0x4][ 0x5][ 0x6][ 0x7][ 0x8][ 0x9][ 0x10][ 0x11][ 0x12][ 0x13][ 0x14][ 0x15][ 0x16][ 0x18][ 0x19][ 0x21][ 0x21][ 0x21][ 0x21][ 0x21][ 0x23][ 0x21][ 0x21][ 0x21][ 0x21][ 0x21] ][ 0x25 ][ 0x26 ][ 0x27 ][ 0x28 ][ 0x29 ][ 0x30 ][ 0x31 ][ 0x32 ][ 0x33 ][ 0x34 ][ 0x35 ][ 0x36 ][ 0x37 ][ 0x38 ][ 0x39 ][ 0x40 ][ 0x41 ][ 0x42 ][ 0x43 ][ 0x44 ][ 0x47 ][ 0x46 ][ 0x48 ][ 0x46 ][ 0x48 ] ]

    因此、您必须为 UARTprintf 使用正确的输出格式、以避免出现换行符等

    以下是两个输出后的 Termite:

    此致、

    Ralph Jacobi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好!
    
    感谢您的建议、我尝试更改 UARTprintf 函数的格式代码、 
    它会发送完整的字符串。 抱歉、如果没有太多问题、您能告诉我为什么它被称为"原始数据"吗?
    此致、

    梅拉
    
    
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mayra、

    当然。  原始数据通常指未处理/分析的任何数据。 由于您提到过您正在读取热敏电阻、这意味着您尝试获取温度数据-但您显示的输出都是十六进制字符、问题似乎存在(现在已确认为) 源自非典型 ASCII 数字/字母的输出字符。 因此、在我看来 、数据似乎尚未经过处理、无法将传感器读数转换为"35摄氏度"等实际温度。 这方面我可能会错、但这正是我所期望的。

    此致、

    Ralph Jacobi