This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RM48L952:看门狗定时器。

Guru**** 2747405 points

Other Parts Discussed in Thread: RM48L952, TPS65381-Q1, TPS3430

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1031631/rm48l952-watchdog-timer

器件型号:RM48L952
主题中讨论的其他器件: TPS65381-Q1TPS3430

您好!

在我们的设计中、我们将 RM48L952 MCU 用于 SIL-3产品、

我们是否需要强制使用外部 WDT 和电压监控器来实现 SIL-3?

下面也是用于 WDO 和电压监控器的引脚、请确认我们的引脚分配是否正常。

如果不是、请向我们推荐正确的选项。

谢谢、此致、

Ganesh V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    为了减少 MCU 时钟系统的共模故障、安全关键型应用需要外部看门狗。

    TPS65381Q1 支持 Hercules TMS570 MCU 和 C2000 MCU 系列。  TPS65381-Q1集成了多个为 MCU 供电的电源轨(1.2V、3.3V、5V 等)。  

    TPS65381-Q1具有监控和保护功能、包括具有触发和问答模式的看门狗、MCU 错误信号监控、内部振荡器上的时钟监控、时钟监控器上的自检、MCU 的复位电路和输出引脚、 以及使能驱动输出、用于在检测到故障时禁用安全路径或外部功率级。

    当您围绕 TMS570器件设计电源电路时、请注意 nPORRST 建立时间和保持时间、即1ms 和2us。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wang、

    感谢您的回复。

    此处 MCU 复位和 WDT 的引脚分配 是否正确?

    请提供您的建议。

    谢谢、此致、

    Ganesh V  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ganesh、

    RM48和 TPS3430之间的信号连接正确。 一项建议:

    在 RM48引脚117和 TPS3430 WDO 之间添加一根跳线。 这将在软件开发过程中很有用。  

    在 SE 开发期间、向 TPS3430 SET0引脚添加跳线以将 SET0拉至高电平、从而禁用看门狗。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    由于此主题上的最后一个活动已经存在很长的时间、因此我假设您的问题已得到解决或不再与 您相关、因此我将关闭此主题。 如果有任何悬而未决的问题或新问题、我鼓励您打开新话题、以便我们可以解决这些问题。