Other Parts Discussed in Thread: RM48L952, TPS65381-Q1, TPS3430
主题中讨论的其他器件: TPS65381-Q1、 TPS3430
您好!
在我们的设计中、我们将 RM48L952 MCU 用于 SIL-3产品、
我们是否需要强制使用外部 WDT 和电压监控器来实现 SIL-3?
下面也是用于 WDO 和电压监控器的引脚、请确认我们的引脚分配是否正常。
如果不是、请向我们推荐正确的选项。

谢谢、此致、
Ganesh V
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Other Parts Discussed in Thread: RM48L952, TPS65381-Q1, TPS3430
您好!
在我们的设计中、我们将 RM48L952 MCU 用于 SIL-3产品、
我们是否需要强制使用外部 WDT 和电压监控器来实现 SIL-3?
下面也是用于 WDO 和电压监控器的引脚、请确认我们的引脚分配是否正常。
如果不是、请向我们推荐正确的选项。

谢谢、此致、
Ganesh V
为了减少 MCU 时钟系统的共模故障、安全关键型应用需要外部看门狗。
TPS65381Q1 支持 Hercules TMS570 MCU 和 C2000 MCU 系列。 TPS65381-Q1集成了多个为 MCU 供电的电源轨(1.2V、3.3V、5V 等)。
TPS65381-Q1具有监控和保护功能、包括具有触发和问答模式的看门狗、MCU 错误信号监控、内部振荡器上的时钟监控、时钟监控器上的自检、MCU 的复位电路和输出引脚、 以及使能驱动输出、用于在检测到故障时禁用安全路径或外部功率级。
当您围绕 TMS570器件设计电源电路时、请注意 nPORRST 建立时间和保持时间、即1ms 和2us。