This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C1294NCPDT:雷达跟踪算法的参数配置如何影响雷达识别效果?

Guru**** 2933630 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1030335/tm4c1294ncpdt-how-does-the-parameter-configuration-of-radar-tracking-algorithm-affect-the-radar-recognition-effect

器件型号:TM4C1294NCPDT

大家好!我认为我遇到了问题、希望能得到您的帮助我最近一直在研究雷达跟踪算法、请参阅 TI 文档"Tracking_radar_targets_in_multiple_refless_points.pdf"。下载链接 为 e2e.ti.com/.../Tracking_5F00_radar_5F00_targets_5F00_with_5F00_multiple_5F00_reflection_5F00_points.pdf

目前,我不清楚雷达算法参数配置如何影响雷达识别效果。例如,在第4.2.2节中,如果我将 setPointsThre 的值从5U 更改为1U, 我是否会看到多辆汽车而不是一辆汽车?是否有方法可以模拟雷达算法参数调整对雷达识别的影响?类似这样

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请给我们一些时间与团队一起回顾这一点

    谢谢你

    Cesar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复、我期待获得良好的结果。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    ptsThresh 仅设置分配航迹所需的最小点数。 如果各点组符合其他阈值(SNR、位置、速度等)、则可以按上面所示的5分或1分分配航迹。 这不会影响最大点数。 因此、即使更改为使用单个点进行跟踪分配、也不意味着每个点都将创建自己的跟踪。 该算法仍将根据门控参数和其他条件创建一个群集、分配参数仅影响实际分配航迹的初始决策。 有关这些内容的更多信息、请访问以下链接。  3D_people_counting_tracker_layer_tuning_guide.pdf

    此致、

    杰克逊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢你的帮助。 它对我帮助很大。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能为我提供该文档中两个相关文档的下载链接吗? 我想了解更多信息。 非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请给我一些时间与团队进行核实

    谢谢你

    Cesar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    以下是这些文档的位置。

    C:\ti\mmwave_industrial_toolbox_4_8_0\labs\people_Counting\docs

    我将关闭此主题。

    如有新问题、请开始新主题

    谢谢你

    Cesar