主题中讨论的其他器件: MSP432E401Y
各位专家、您好!
我的客户遇到与他们使用的 MSP-EXP432E401Y 完全相同的问题。
您能告诉我是否有解决此问题的方法吗?
原始线程中总结了该问题、但我获得了"Error -615"、无法访问评估板上的 MSP432E401Y。 我们已经完成了与原线程相同的检查、并且症状完全相同。 此外、根据勘误表的 MEM#16、我运行了两次解锁序列、但无法恢复。
我能够检查最近的主题中是否存在类似现象、但它没有包含任何解决方案。
网址:e2e.ti.com/.../msp-exp432e401y-error--615-when-debugging-with-msp-exp432e401y
客户仍处于评估阶段、但如果您有关于此问题的任何信息、请分享。 使用私人聊天等没有问题
此致、
还不错