This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP-EXP432E401Y:(再次)如何处理"Error-615"

Guru**** 2538955 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP-EXP432E401Y, MSP432E401Y

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1039872/msp-exp432e401y-again-how-to-deal-with-error-615

器件型号:MSP-EXP432E401Y
主题中讨论的其他器件: MSP432E401Y

各位专家、您好!

我的客户遇到与他们使用的 MSP-EXP432E401Y 完全相同的问题。

您能告诉我是否有解决此问题的方法吗?

原始线程中总结了该问题、但我获得了"Error -615"、无法访问评估板上的 MSP432E401Y。 我们已经完成了与原线程相同的检查、并且症状完全相同。 此外、根据勘误表的 MEM#16、我运行了两次解锁序列、但无法恢复。

我能够检查最近的主题中是否存在类似现象、但它没有包含任何解决方案。

网址:e2e.ti.com/.../msp-exp432e401y-error--615-when-debugging-with-msp-exp432e401y

客户仍处于评估阶段、但如果您有关于此问题的任何信息、请分享。 使用私人聊天等没有问题

此致、
还不错

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    我查看了之前与 James 进行的主题讨论、如下所示

    O.H:我们使用客户的 LaunchPad (以下简称"A")和我们自己的 LaunchPad (以下简称"B")进行了检查。 结果是问题似乎出在客户 LaunchPad (A)的 MSP432E401Y 侧。

    詹姆斯:做得很好。 非常感谢您的全面测试! 我认为您的结果清楚地表明 A 的 MSP432E4存在问题。

    我认为得出的结论是、客户 launchpad (A)上存在一些问题。

    我是否可以知道新 launchpad (B)上是否发生了同样的问题?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    李晓东、您好!

    [引用 userid="125557" URL"~/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1039872/msp-exp432e401y-again-how-to-deal-with-error-615/3845613 #3845613"]

    我认为得出的结论是、客户 launchpad (A)上存在一些问题。

    我是否可以知道新 launchpad (B)上是否发生了同样的问题?

    [/报价]

    抱歉。 我的解释不充分。

    当客户购买之前有问题的 Launchpad (A)时、购买了3个 MSP-EXP432E401Y 器件。 (例如、A-1、A-2和 A-3)。

    先前出现问题的 Launchpad (A-1)已替换为新的 Launchpad。(感谢您的支持!)

    这一次、问题出在 Launchpad (A-2)上、该器件直到现在仍然工作正常。

    我们拥有的 LaunchPad (B)不包含客户使用的任何程序、也不会导致任何问题。

    此致、
    还不错

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    感谢您提供更详细的解释!

    到目前为止、Launchpad (A-1)新器件和 Launchpad (B)均正常。

    我不确定 Launchpad (A-2)上是否存在问题、也不确定 Launchpad (A-3)的状态。

    您能评论 A-2和 A-3的状态吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    李晓东、您好!

    抱歉、我们不知道 Launchpad (A-3)的状态、需要与客户核实。

    由于客户至今没有提供具体报告、因此它可能工作正常或未用作备件。

    此致、
    还不错

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    感谢您的反馈!

    中国国庆节假期为10月1日至7日、如果您有更新或需要更多支持、我将于10月8日为您提供支持。

    如果您认为案例非常紧急、您可以考虑创建另一个线程、以获得 WW 团队的支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    李晓东、您好!

    感谢您的回复。

    10月8日之后还可以。 我希望您有一个美好的假期!

    此致、
    还不错

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    李晓东、您好!

    我们已与客户确认 Launchpad (A-3)工作正常。  在2021年购买的8台设备中、有2台遇到了同样的问题。

    如果有任何有关情况的更新、我们希望收到您的回复。

    此致、
    还不错

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    感谢您提供最新情况。 到目前为止、我找不到更多的技术解决方案。 我建议使用2个 launchpad 替换新的 launchpad、但出现"错误-615"问题。 请联系我们的销售办事处获取此支持。 谢谢!