This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LS3137:使用 UniFlash 擦除闪存- CCS

Guru**** 2287980 points
Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH, SEGGER
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1037827/tms570ls3137-erase-flash-with-uniflash---ccs

器件型号:TMS570LS3137
主题中讨论的其他器件:UNIFLASHSEGGER

你好。 我想擦除电路板的闪存。 我 尝试使用 Uniflash 对其进行擦除、当我提供擦除选项时、它将保留为下图、而不擦除任何内容。  我通过 XDS100v2 USB 调试探针连接。

我不知道我是否缺少任何配置或什么。

我还有一个 JTAG 连接器(Olimex USB-ARM-OCD-H)。 我想知道如何将其与 CCS 结合使用来擦除闪存。 我是否必须在调试中使用 SEGGER J-LINK 选项?

非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    Uniflash 支持 XDS10V2、但 Uniflash 不支持 UAB-ARM-OCDH 仿真器。

    您的快照未清除。 您是否选择了擦除选项并单击"Erase Flash"按钮?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    QJ Wang 您好! 感谢您的回答。 很抱歉图片不清晰。 我打开 Uniflash、设置 XDS100v2 USB 调试、然后选择该卡。


    然后、我放置来擦除闪存。

    显然、它永远不会擦除它。 它始终保持在我的第一个图像的"闪存操作"消息中。

    我已通过套件附带的 USB 电缆将电路板连接到我的 PC。 为此 、我是否需要 下一个映像的 JTAG 调试器?

    非常感谢、很抱歉给您带来不便

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    应支持 XDS100V2。 希望您已解决闪存擦除问题。