This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C1294KCPDT:用于100Mbps 的以太网无法正常工作。

Guru**** 2528600 points
Other Parts Discussed in Thread: TM4C1294KCPDT, TPS2379

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1033526/tm4c1294kcpdt-ethernet-for-100mbps-is-not-working

器件型号:TM4C1294KCPDT
主题中讨论的其他器件: TPS2379

我们使用 TM4C1294KCPDT 控制器制作了定制板。 Modbus 以太网通信与速度为100Mbps 的评估套件正常工作。

我们已经组装了10个电路板、4个定制电路板在100Mbps 速度下工作正常、但6个电路板在100Mbps 速度下工作不正常、它们在10Mbps 速度下工作。

我们使用了带内部线圈的 RJ45连接器。

请检查所附的电路图以太网连接。

如果需要进行一些硬件软件改进,请向我们提供指导

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     首先、您的屏幕截图很难看到细节。 将来、您应该附上 PDF。  从较高层次看、我在 MCU 和 RJ45之间看不到保护二极管。 如果没有保护二极管、MCU 只能在部分工作状态下受损。 下面是一个 TI 参考设计、它具有带内置变压器的 RJ45。 请注意 MCU 和 RJ45之间的保护。 器件数据表和 TM4C129系统设计指南中也显示了保护二极管。  

    请访问 https://www.ti.com/tool/TIDM-TM4C129POEAUDIO、咨询 TI。

    下面是有关以太网连接的原理图部分。

    e2e.ti.com/.../TIDM_5F00_TM4C129POE_2D00_Schematic.pdf

    这是指向系统设计指南的链接。  https://www.ti.com/lit/pdf/spma056

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在我们的设计中、我们没有使用过保护。 它不能与100Mbps 以太网一起工作的原因。

    我们去年早些时候开发了一款产品、该产品具有相同的一次性设计

    请检查随附的文档。

    我们在设计电路板时参考 spma056。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在我们的设计中、我们没有使用过保护。 它不能与100Mbps 以太网一起工作的原因。

    我们去年早些时候开发了一款产品、该产品具有相同的一次性设计

    请检查随附的文档。

    我们在设计 board.e2e.ti.com/.../AGM-CAM-CORE-_5F00_-1.7F-20210106.PDF 时参考 spma056

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     我不仅没有在原理图上看到保护二极管、还没有看到差分信号上拉至3.3V。 请参阅 TM4C129系统设计指南中的以下内容。  

    这是使用带内置变压器的 RJ45的 TI 参考设计。 如您所见、差分信号被上拉至3.3V。  

    下面是 LaunchPad 原理图的另一个视图、其中的差分信号上拉至3.3V、保护二极管也就位。  

    MCU 很可能会损坏、并且只能部分工作。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们将重新设计 PCB 并考虑上述问题。

    但在我们的新仪表系列中、客户希望使用以太网为仪器供电。

    我们购买了 POE 以太网交换机、并在设计中使用了 TPS2379 POE 控制器。

    我们测试了通信、但它无法正常工作。

    我们根据提供了原理图器件

    《TPS2379 EVM 用户指南》,请检查随附的文件。

    因此、如果此控制器中可能存在 POE、请指导我们

    谢谢、此致、

    Anushka

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anushka:

     很抱歉、如果这是关于 TPS2379的问题、我无法支持、因为我没有 任何经验。 请打开一个新线程、将 TPS2379指定为该线程的器件型号。 这会将您的帖子发送到电源管理论坛、那里的专家可以更好地帮助您解决问题。 我只能回答与 MCU 侧相关的问题。 正如您在我先前展示的 TI 参考设计中看到的、这是一种 POE 设计。 从 MCU 的角度来看、通过 POE 供电不会出现问题。 同样、对于有关 TPS2379的问题、请打开一个新主题、将其作为支持的器件型号。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢蔡夏的宝贵答复