This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C1290NCPDT:TM4C1290NCPDT 上的 I2C 毛刺脉冲滤波器

Guru**** 2538950 points
Other Parts Discussed in Thread: TM4C1290NCPDT

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1033187/tm4c1290ncpdt-i2c-glitch-filter-on-tm4c1290ncpdt

器件型号:TM4C1290NCPDT

TM4C1290NCPDT 上可提供 I2C 毛刺脉冲滤波器功能。
数据表描述了   通过使用寄存器 I2CMTPR[18:16]设置内部时钟宽度来打开干扰抑制的方法。

以下是我对该函数何时执行的理解。

 1) 1)在 每个边沿(SCL、SDA)启动毛刺脉冲检测。

 2) MCU 区分逻辑 电平(SCL、SDA)是否在 I2CMTPR[18:16]的宽度内保持稳定

 3) 3) MCU 忽略该边沿 、前提是该边沿不符合允许通过的宽度要求。

我的理解是正确的?

此致、  

Hideyuki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hideyuki、您好!  

     您的理解是正确的。