Other Parts Discussed in Thread: TM4C1290NCPDT
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TM4C1290NCPDT TM4C1290NCPDT 上可提供 I2C 毛刺脉冲滤波器功能。
数据表描述了 通过使用寄存器 I2CMTPR[18:16]设置内部时钟宽度来打开干扰抑制的方法。
以下是我对该函数何时执行的理解。
1) 1)在 每个边沿(SCL、SDA)启动毛刺脉冲检测。
2) MCU 区分逻辑 电平(SCL、SDA)是否在 I2CMTPR[18:16]的宽度内保持稳定。
3) 3) MCU 忽略该边沿 、前提是该边沿不符合允许通过的宽度要求。
我的理解是正确的?
此致、
Hideyuki