你好
TPS65381的 NRES 连接到 TMS570 nPORRST、 如果我的程序运行很长时间、程序中有一些错误会导致外部看门狗复位 CUP。
,、如果始终复位 CPU μ C 、这是个问题。 我想禁止复位 CPU .CPU 是无限循环。
我们如何实现这种方案?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你好
TPS65381的 NRES 连接到 TMS570 nPORRST、 如果我的程序运行很长时间、程序中有一些错误会导致外部看门狗复位 CUP。
,、如果始终复位 CPU μ C 、这是个问题。 我想禁止复位 CPU .CPU 是无限循环。
我们如何实现这种方案?
黄先生、您好!
如果复位源为上电复位、您是否可以禁用 TPS65381看门狗并执行 SPI 自检?
请注意、TPS65381支持的最大 SPI 速度为5MHz (3.3V 系统)、最小 设置时间 NCS (TUC)和保持时间 NCS (THC)为45ns。 TMS570 SPI 默认设置(复位后) 不满足此要求。 您需要在 SPIDELAY 寄存器中正确配置 C2TDELAY 和 T2CDELAY。
TPS68381要求 SPI 传输无效时间(2次传输之间)至少为788ns。 您必须 在 TMS570 MCU 端的 SPI 数据格式寄存器(SPIFMT0)中设置 WDELAY 字段、以满足此788ns 要求。