This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LS3137:IF

Guru**** 2589280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/987218/tms570ls3137-if

器件型号:TMS570LS3137

你好

TPS65381的 NRES 连接到 TMS570 nPORRST、 如果我的程序运行很长时间、程序中有一些错误会导致外部看门狗复位 CUP。

,、如果始终复位 CPU μ C  、这是个问题。 我想禁止复位 CPU .CPU 是无限循环。

 我们如何实现这种方案?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    要停止复位、 TMS570需要在正确的看门狗窗口内以正确的顺序发送针对当前问题计算的正确应答字节。  

    您的 SPI 通信是否存在任何问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    也许我没有清楚地描述它。这 是一个假设。如果 tps65381的通信线路有故障。我不想总是复位 CPU。

    因此停止 CPU 复位

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    黄先生、您好!

    如果复位源为上电复位、您是否可以禁用 TPS65381看门狗并执行 SPI 自检?

    请注意、TPS65381支持的最大 SPI 速度为5MHz (3.3V 系统)、最小 设置时间 NCS (TUC)和保持时间 NCS (THC)为45ns。 TMS570 SPI 默认设置(复位后) 不满足此要求。   您需要在 SPIDELAY 寄存器中正确配置 C2TDELAY 和 T2CDELAY。

    TPS68381要求 SPI 传输无效时间(2次传输之间)至少为788ns。 您必须 在 TMS570 MCU 端的 SPI 数据格式寄存器(SPIFMT0)中设置 WDELAY 字段、以满足此788ns 要求。