This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP432E401Y:以太网100BaseT 无源连接(产品选择查询)

Guru**** 2551110 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/986389/msp432e401y-passive-interfacing-to-ethernet-100baset-product-selection-query

器件型号:MSP432E401Y

您好!

我有一个使用 Sitara 处理器的当前设计、我们希望使用 MSP432对其进行重新开发。  

此设计的一个基本部分是能够"接入"以太网链路。 我通过将 MII 接口连接到 Microchip LAN9303交换机、在 Sitara 上实现了这一点。 此开关具有2个完整的 PHY 端口+ MII 接口。 因此、以太网"仅通过"电路板、同时被处理器抽头。 它运行良好。

但是、转到 MSP432、我在这里偶然发现了。 由于 MSP432具有集成的 PHY、我无法使用 LAN9303 MII 端口、但我很难找到类似的器件(具有3个 PHY)。

任何人能否提供任何建议:或者

-我没有发现 ETH 开关 IC、

-被动"敲击"100BaseT 链路的各种方法(使用 MSP432 PHY)。  

绕过 MSP432 PHY?

想法/建议?