您好!
我有一个使用 Sitara 处理器的当前设计、我们希望使用 MSP432对其进行重新开发。
此设计的一个基本部分是能够"接入"以太网链路。 我通过将 MII 接口连接到 Microchip LAN9303交换机、在 Sitara 上实现了这一点。 此开关具有2个完整的 PHY 端口+ MII 接口。 因此、以太网"仅通过"电路板、同时被处理器抽头。 它运行良好。
但是、转到 MSP432、我在这里偶然发现了。 由于 MSP432具有集成的 PHY、我无法使用 LAN9303 MII 端口、但我很难找到类似的器件(具有3个 PHY)。
任何人能否提供任何建议:或者
-我没有发现 ETH 开关 IC、
-被动"敲击"100BaseT 链路的各种方法(使用 MSP432 PHY)。
绕过 MSP432 PHY?
想法/建议?
垫