This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 输入被广播至所有复用功能

Guru**** 2538955 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS570LC4357

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/986065/inputs-are-broadcast-to-all-multiplexed-functions

器件型号:TMS570LC4357

《TMS570LC4357技术参考手册》(SPNU563A)的图6-3显示了如何将终端上的输入广播到所有连接的多路复用功能的示例。 这些函数中的某些设置是否可能会影响其他函数所见的输入信号?

例如、端子 W10复用到 GIOB[3]和 DCAN4RX 上。 如果终端的用途是作为 DCAN4RX、是否有针对 GIOB[3]的方向、上拉等的建议设置?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    W10引脚作为输入连接到 GIOB[3]和 DCAN4RX。 此引脚上没有输入复用。 如果未使用 GIOB[3]、则没关系。 如果您希望使用 GIOB[3]作为输入、则可以选择 R4引脚用作 GIOB[3](仅限输入)。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、感谢大家的回答。

    我想将引脚 W10用作 DCAN4RX、但不使用 GIOB[3]。

    默认情况下、如果未进行其他配置、GIO 模块中的 GIOB[3]将是启用内部下拉的输入。

    由于 W10没有内部多路复用、GIO 模块的默认内部下拉电阻是否也是 DCAN4RX 的内部下拉电阻?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    内部上拉和下拉电阻非常弱。 GIO 模块的内部下拉不影响 CAN4的总线状态。  

    如注释中所述、最好将 GIOB[3]配置为输出引脚。