请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS570LC4357 《TMS570LC4357技术参考手册》(SPNU563A)的图6-3显示了如何将终端上的输入广播到所有连接的多路复用功能的示例。 这些函数中的某些设置是否可能会影响其他函数所见的输入信号?
例如、端子 W10复用到 GIOB[3]和 DCAN4RX 上。 如果终端的用途是作为 DCAN4RX、是否有针对 GIOB[3]的方向、上拉等的建议设置?