This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP432E401Y:是否可以在 MSP432E401Y 中实现高速连续数据传输?

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP432E401Y

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/985161/msp432e401y-is-it-possible-to-achieve-high-speed-continuous-data-transfer-in-msp432e401y

器件型号:MSP432E401Y

您好!

我有一个项目、在该项目中、我在通用模式下使用外部外设接口对16位数据进行采样、并在乒乓模式下使用 DMA 存储数据。
存储的数据可以通过 EMAC API 发送到计算机。

我的目标是以 15MHz 的采样频率实现高速连续数据传输。  

在我当前的实施中、我可以 在大约5MHz (采样频率)的频率下进行连续数据传输。  

MSP432E401Y 是否适用于此应用?

此致、

Wishu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    15Msps * 16位/采样的采样率听起来像是240Mbps、而以太网的理论最大值是100Mbps。

    5Msps * 16位/样本大约为80Mbps、这可能非常接近真正的以太网容量。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Wishu、您好!

    我看到您希望在通用模式下使用 EPI。 根据 TRM 中的第1087页、可支持高达150MB/s 的数据速率。 正如 Bruce 提到的、您需要传输~240Mbps、即30Mb/s 因此、在纸张上、EPI 应该能够处理该吞吐量。

    此致、

    James