Other Parts Discussed in Thread: MSP432E401Y
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:MSP432E401Y 您好!
我有一个项目、在该项目中、我在通用模式下使用外部外设接口对16位数据进行采样、并在乒乓模式下使用 DMA 存储数据。
存储的数据可以通过 EMAC API 发送到计算机。
我的目标是以 15MHz 的采样频率实现高速连续数据传输。
在我当前的实施中、我可以 在大约5MHz (采样频率)的频率下进行连续数据传输。
MSP432E401Y 是否适用于此应用?
此致、
Wishu