主题中讨论的其他器件: HALCOGEN
尊敬的先生/女士:
我使用的是 TMS570LC4357 Hercules 安全 MCU 开发套件。 我 在 使用许多 N2HET2位作为其默认端子上的 GIO 输出时遇到问题。 这里的一个示例是 N2HET2[09]、 默认焊球是 L16、备用焊球位置是 K17。 当我将 N2HET2[09]多路复用为 K17时、我能够将其作为输出驱动、而不会出现任何问题、但是 当我尝试使用它时、我无法在默认端子 L16上驱动输出、否则、我将无法使用相同的设置。
数据表对于是否可以将 L16用作输出有点困惑。 焊珠 L16不在输出多路复用器表中(数据表中为6-1)、但我已将其解释为虽然这不是复用输出引脚、但它仍可用作输出。
您能否确认是否确实可以将 L16用作输出? 如果可能的话,我在 Halcogen 会缺少什么呢? 或者、这是否与 Hercules 开发套件相关? N2HET2中的许多其他引脚是否相同?
此致、
S Grimm