This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LC4357:TMS570LC4357:是否可以使用任一 N2HET2端子作为输出

Guru**** 2457760 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS570LC4357, HALCOGEN

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/985172/tms570lc4357-tms570lc4357-is-it-possible-to-use-either-n2het2-terminal-as-output

器件型号:TMS570LC4357
主题中讨论的其他器件: HALCOGEN

尊敬的先生/女士:

我使用的是 TMS570LC4357 Hercules 安全 MCU 开发套件。 我 在 使用许多 N2HET2位作为其默认端子上的 GIO 输出时遇到问题。  这里的一个示例是 N2HET2[09]、 默认焊球是 L16、备用焊球位置是 K17。 当我将  N2HET2[09]多路复用为 K17时、我能够将其作为输出驱动、而不会出现任何问题、但是 当我尝试使用它时、我无法在默认端子 L16上驱动输出、否则、我将无法使用相同的设置。

数据表对于是否可以将 L16用作输出有点困惑。 焊珠 L16不在输出多路复用器表中(数据表中为6-1)、但我已将其解释为虽然这不是复用输出引脚、但它仍可用作输出。  

您能否确认是否确实可以将 L16用作输出?  如果可能的话,我在 Halcogen 会缺少什么呢? 或者、这是否与 Hercules 开发套件相关? N2HET2中的许多其他引脚是否相同?

此致、

S Grimm

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    L16和 K17均可用作 N2HET[9]输出。 无论 K17的引脚复用配置如何、L16都将显示 N2HET2[9]信号。

    请确保该引脚配置为来自 HDTDIR 寄存器的输出。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    通过电话获得 TI 支持、我能够找出问题所在。 事实证明、Hercules HDK I/O 接头上标记为 L16的引脚实际上并未连接到 MCU 的 L16。 我 在 launchpad 开发板上测试了我的代码、该开发板已连接 L16并能够正确驱动输出。  

    也许最好在将来删除 Hercules IO 接头上未连接引脚的标签、以避免出现麻烦、无论如何、都要感谢快速支持。