This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UNIFLASH:uniflash 上的 Sync 命令问题(使用 FT232RL USB 转串行转换器 IC 芯片)

Guru**** 2611385 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP-EXP430G2ET, UNIFLASH, MSP430G2553

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/977570/uniflash-problems-with-sync-command-on-uniflash-using-ft232rl-usb-to-serial-converter-ic-chip

器件型号:UNIFLASH
主题中讨论的其它器件:MSP-EXP430G2ETMSP430G2553

大家好、 我一直在尝试让 uniflash 程序将.hex 文件(内置在 CCS V10中)刷写到 MSP430G2553微控制器上。  我使用 MSP-EXP430G2ET Launchpad 成功刷写了 MSP430G2553芯片上的程序。  但是、当我尝试使用 FTDI FT232RL USB 串行转换  器(设置为3.3V 逻辑电平用于串行通信)来刷写 MSP430G2553芯片时、我在控制台部分中得到一个读数、指出"未接收到来自引导加载程序的同步命令的响应字节" 和一条错误消息; 下图显示了这两种情况。  如果您对导致此错误的原因有任何建议、我们将不胜感激。

此致、

Jeremy

将 FT232RL 分线板连接到 MSP430G2553芯片:

FT232RL        MSP430G2553

RX   ---    > TX

TX    ----     > RX

DTR  ---- >    RST

RTS   ------ >   测试

3.3VDC ---- >3.3VDC     

接地   --- >    GND

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jeremy、

    我将把这个问题转移给 MSP-430团队。 他们应尽快答复。

    此致、

    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Nick

    -Jeremy  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,Jeremy

    您在这里的目标是将映像下载到 MSP430G2355、对吧?

    如果是、有两种方法可以将映像下载到 MSP430中:

    JTAG (4线制 JTAG 或 SBW)

    BSL UART 接口(P1.1和 P1.5)

    "我使用   MSP-EXP430G2ET Launchpad 成功刷写了 MSP430G2553芯片上的程序。 "在这种情况下、您使用哪种方式?

    对于" FTDI FT232RL USB-Serial 转换 器"、您只能使用 BSL UART 接口、要使用 BSL、第一步是调用 BSL。 有关 BSL 调用的更多信息、请参阅 BSL 用户指南第1.3节

      

    此致

    Gary

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gary、

    我知道、我需要调用 BSL 来对 MSP430G2553微控制器进行编程、但是 UNIFLASH (V6.2.0)在错误日志(如下所示)中声明它正在尝试调用 BSL、但没有从 MSP430G2553微控制器获取任何同步字节。  我想知道这可能是什么原因、以及是否有解决此错误的方法。

    此致、

    Jeremy Sklute

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gary、

    我想知道是否有更新版的 Uniflash 用户指南、因为我可以在 TI 网站上找到的最新版本的修订日期为2019年7月、适用于 Uniflash 版本4和5。

    此致、

    Jeremy Sklute

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jeremy、请在 https://software-dl.ti.com/ccs/esd/uniflash/docs/release_archive.html#uniflash-v6-releases 上找到 Uniflash V6和快速入门指南。 谢谢