主题中讨论的其它器件:MSP-EXP430G2ET、 MSP430G2553
大家好、 我一直在尝试让 uniflash 程序将.hex 文件(内置在 CCS V10中)刷写到 MSP430G2553微控制器上。 我使用 MSP-EXP430G2ET Launchpad 成功刷写了 MSP430G2553芯片上的程序。 但是、当我尝试使用 FTDI FT232RL USB 串行转换 器(设置为3.3V 逻辑电平用于串行通信)来刷写 MSP430G2553芯片时、我在控制台部分中得到一个读数、指出"未接收到来自引导加载程序的同步命令的响应字节" 和一条错误消息; 下图显示了这两种情况。 如果您对导致此错误的原因有任何建议、我们将不胜感激。
此致、
Jeremy
将 FT232RL 分线板连接到 MSP430G2553芯片:
FT232RL MSP430G2553
RX --- > TX
TX ---- > RX
DTR ---- > RST
RTS ------ > 测试
3.3VDC ---- >3.3VDC
接地 --- > GND