Other Parts Discussed in Thread: HALCOGEN
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS570LC4357 主题中讨论的其他器件:HALCOGEN
我们将发布使用 HalCoGen v4.07.01的新版本产品。 作为我们发布过程的一部分、我想知道在过去4到5个月内、对于 TMS570LC43x、HalCoGen 是否存在任何新的已知问题。 我仍有来自我之前 e2e 问题的答案的 PINMUX_ETPWM_SOC1A_ON 和 DCAN mailbox41的项目存档、并已通读2019年10月发布说明 SPNA203第7节"已知问题和限制"。 如果发现了任何其他问题、我很乐意以您最容易提供的任何格式提供这些问题。 谢谢!