This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LC4357:更新了 HALCoGen v04.07.01的已知问题列表

Guru**** 2767645 points

Other Parts Discussed in Thread: HALCOGEN

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/981167/tms570lc4357-updated-list-of-known-issues-for-halcogen-v04-07-01

器件型号:TMS570LC4357
主题中讨论的其他器件:HALCOGEN

我们将发布使用 HalCoGen v4.07.01的新版本产品。  作为我们发布过程的一部分、我想知道在过去4到5个月内、对于 TMS570LC43x、HalCoGen 是否存在任何新的已知问题。  我仍有来自我之前 e2e 问题的答案的 PINMUX_ETPWM_SOC1A_ON 和 DCAN mailbox41的项目存档、并已通读2019年10月发布说明 SPNA203第7节"已知问题和限制"。  如果发现了任何其他问题、我很乐意以您最容易提供的任何格式提供这些问题。  谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jaron、

    我们尚未更新 HAL 发行说明。 我将与我们的管理团队核实何时发布。 感谢您的提醒。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对发行说明进行正式更新肯定会对未来有所帮助。  出于我短期(本周)的目的、我只需要知道自从有关 PINMUX_ETPWM_SOC1A_ON 和 DCAN mailbox41的项目以来是否发现了任何新问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我记得 RM42x SPI 设置中有一个错误。 LC43x 器件没有新的已知问题。 将再次检查您的情况。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jaron、

    我将更新发行说明以包括已知问题。 我会随时向您提供最新信息。