主题中讨论的其他器件:RM57L843
工具/软件:Code Composer Studio
大家好、
我们使用的是 RM57L843微控制器。 我们不使用基于 TMS570的微控制器。
e2e.ti.com/.../785415
#如上述链接中所述,我们是否需要使用以下外部电阻设置修改 Launchpad 电路板?
CRS=2.2K 外部上拉电阻、电压为3.3V。它在 Launchpad XL2 RM57电路板本身中提供。
RX_ER =具有3.3V 电压的2.2K 外部上拉电阻。它在 Launchpad XL2 RM57电路板本身中提供。
RX_DV=2.2K 外部下拉电阻、带接地。它在 Launchpad XL2 RM57电路板本身中提供。
RXD[3]= 2k 外部下拉电阻、带接地
RXD[2]=具有接地的2.2K 外部下拉电阻
RXD[1]=无需外部电阻
RXD[0]=无需外部电阻
COL=无需外部电阻
#在 Launchpad XL2 RM57板中、没有可用于 RXD[2]、RXD[3]的测试点(或)引脚分配。 我们如何连接外部电阻?
#对于 RM57L843微控制器、为了使以太网示例程序正常工作、需要设置 VCLK4的频率是多少? (40MHz (或) 75MHz (或)两种频率都正常?)
此致、
S.Saravanakumar